This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47和TPS7A33分体电源不工作

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578554/tps7a47-and-tps7a33-split-power-supply-not-working

您好,
我想使用35伏直流壁式适配器来创建具有虚拟接地的+-15V电源。
pspice模型可以工作,但实际上只有-15 V导轨工作。
15V直流导轨仅显示2.5 电压。 看来地面并不居中。
我不知道pspice是如何处理V3和V4上的接地问题的。 也许监管机构在互相争斗。
我已经看到一些具有1R负载电阻器的分离式电源解决方案,但原理图完全不同。
是否有人能帮助您提出正确的原理图?

下面是我构建的我的pspice模型方案:


非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    在分体式轨道系统中,如果负轨在正轨之前启动,则正轨将无法正常启动。 这是因为负极轨拉动正极轨的输出负极。 通常,只需对现有电路进行简单修改即可解决此问题。 选项包括带RC或代码的负极轨延迟EN,甚至在负极轨上有更大的NR/SS电容器。

    非常恭敬,
    Ryan