This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:bq34z100-G1:在放电时跳转剩余容量

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578633/bq34z100-g1-bq34z100-g1-jump-in-the-remaining-capacity-in-discharge

部件号:BQ34Z100-G1

您好,

有时,我的剩余容量会出现异常跳跃。 我有一个12伏铅电池。 我将仪表配置文件和问题副本连接起来。  e2e.ti.com/.../BQ34z100G1-plomb-lumiplan-PLE182-V5-converti.xlsx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说有时,您是否意味着这会在不同类型的电池上不时发生(例如,与1号电池配合使用时效果良好,但与2号电池不配合使用时)

    仅在测试此特定铅酸蓄电池时?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Micou:

    我注意到你的跑步速是3C。 您是否对您的化学ID进行过低温操作的RB调整? 如果没有,我建议这样做。