This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6.213万A:SW,PG和VOS漏电流

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578302/tlv62130a-sw-pg-and-vos-leakage-current

部件号:TLV6.213万A

您好,

我们收到客户关于TLV6.213万A的问题。
请帮帮我们。

[问题]
当PVIN,Avin和EN打开时,外部电源对输出电压施加6V电压。 请参见下图。

 对这种用法有什么顾虑吗?
 - SW,PG和VOS引脚的泄漏电流是多少?

此致,
Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本应用手册(来自产品页面)详细讨论了此状况: www.ti.com/.../slyt689.pdf

    根据您所展示的内容,设备的Vin将具有来自输出上施加电压的电压。 这可能是系统中最大的泄漏源,尤其是在启用IC的情况下。

    未指定SW和VOS泄漏,但这些引脚具有高阻抗。 规定了PG泄漏。 但是,如果IC被禁用(或启用,但输出电压过低),PG将为低电平,因此它将通过上拉电阻吸收电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    它们的状况为PVIN,Avin和EN已打开。 在这种情况下,PG是否会过低?

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请阅读我发送的应用说明。 由于您在输出上施加了电压,因此这将出现在输入上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我理解您的回答。 您的应用手册非常有用。