This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:偏置电容器值

Guru**** 2465090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577947/tps7a85-bias-capacitor-value

部件号:TPS7A85

偏置引脚需要10uF或更大的值。
此10uF有效电容值是否有效? EVM使用10uF 16V电容器。
如果这不是有效值要求,请告诉我有效电容的要求值。

此致,
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kohei,

    8.1 章节1推荐电容器类型数据表(复制如下以方便使用)涵盖了TPS7A85的所有推荐电容器。

    另请注意,并非TPS7A85的所有应用都需要偏置轨。

    非常恭敬,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan-San,

    感谢您的回复。
    我们的客户输入电压为1.2V,因此需要偏置轨。
    我们建议您的答案中的有效电容4.7uF或更高至偏置引脚。
    如果您对此有任何疑虑,请告诉我。

    此致,
    Kohei Sasaki