This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LG3525R030-Q1:在图腾柱PFC中操作时LDO5V出现故障

Guru**** 2826845 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3522R030, LMG3425R030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089777/lmg3525r030-q1-ldo5v-fails-when-operating-in-a-totem-pole-pfc

部件号:LMG3525R030-Q1
主题中讨论的其他部件: LMG3522R030LMG3425R030

在 图腾柱PFC中测试LMG3525R030-Q1时,在低电压(直流侧约36V)下,低侧GAN FET发生故障。 LDO5V出现故障,LDO5V和GND之间的电阻仅为几欧姆,GAN FET在通电时无法提供5V电压。

我们开始在更低的电压(8V)下进行测试,以降低设备故障的风险,并且在下图所示的电感器电流零交叉后,我们发现开关节点处出现电压峰值。 每行循环都会出现此峰值。  

C1是在微控制器处测量的低侧GAN FET的门信号

C2是开关节点处相对于直流的电压,使用差分探针测量  

C3是在微控制器上测量的高侧GAN FET的门信号

C4是电感器电流

我们怀疑这与理想的二极管模式有关,但我们不确定这会如何发生。 这是否是设备故障的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在今天的测试中,我们在每个线路循环开始时看到开关节点电压出现类似的峰值。 FLT触发器太短,微控制器无法工作,导致低侧GAN FET最终失败。 同样,LDO5V似乎出现故障,查看FLT信号时,这并不奇怪。 在这些数字中:

    C1 (黄色)是在微控制器处测量的低侧GAN FET的门信号

    C2 (红色)是来自低侧GAN FET的FLT信号,在微控制器处测量

    C3 (蓝色)是使用差分探针测量的开关节点处相对于直流的电压  

    C4 (绿色)是电感器电流(正电流流入电路的交流侧)(第一个图显示平均电感器电流)

    您是否知道我们可以如何防止这种情况发生? 我将在明天添加电路的详细描述和一些其他测量值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thijs:

    这似乎是LDO5V而不是IDM的问题。 请尝试脱焊LDO5V并将电阻器从LDO5V添加到数字隔离器LDO5V吗?

    如果这不起作用,请尝试较慢的转换速率。

    谢谢!

    诺亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的诺亚:  

    感谢您的快速回复。 我们在RDRV和GND之间增加了180k电阻以降低转换率,并在数字隔离器的LDO5V和VDD1之间增加了47E电阻。 此外,我们用更低的隔离电容(2.5pF而非40pF)替代了12V隔离直流-直流转换器。  

    尽管这些变化改善了情况,但 并没有解决问题。 图腾柱整流器能够在14.1VAC/25V直流时无故障工作,但在28.3VAC/50V直流时再次出现一些故障。 这导致低压侧FET在几个线路循环后出现故障。  

    我们是否使用了正确的电阻值进行更改? 我们是否缺少某些东西? 如果需要,我可以提供有关控制方案和硬件设计的更多信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thijs:

    感谢您更新您的问题。 让我与团队一起回顾一下,我将很快回复给您。

    谢谢!

    诺亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thijs:

    我建议使用LMG3522R030简化调试,以防它可能与此设备的IDM版本有关。 我还要确保通读数据表中的IDM部分(第28页),了解其中列出的设计预防措施。 同样,我会使用LMG3522R030来降低复杂性,直到您能够稳定地通电。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmg3425r030.pdf?ts=1649695716669&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMG3425R030</s>1649695716669 3425

    谢谢!

    诺亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的诺亚:

    再次感谢您的回复。 LMG3425R030的数据表使设备在IDM中的行为更清晰。  

    我看到 网站上不再有LMG3522R030的库存。 您能否为我们提供一些开发样品? 我们需要大约10件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thijs:

    请发送电子邮件至 gan_marketing@list.ti.com 并附上您的样品请求吗?

    谢谢!

    诺亚