This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7284万:栅极驱动器解决方案

Guru**** 1459980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093348/ucc27284-gate-driver-solution

部件号:UCC2.7284万
主题中讨论的其他部件:BQ7.62万BQ7.6952万TIDA-0.1093万

您好,  

我们正在寻找 具有内置充电泵的高侧N通道MOSFET驱动器

以下是要求:  

  • 输入电压:54V ~ 84V
  • CHG和DSG高侧NMOS FET驱动器,用于电池保护
  • 放电N-MOSFET:并联6~10件
  • 快速关闭DSG FET以提供短路保护

请问您是否支持推荐合适的栅极驱动器设备?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack,您好!  

    我们的产品组合中没有集成式充油泵。 此应用程序说明显示了使用外部充电泵实施高压侧开关的示例。 如果客户愿意使用非集成解决方案,您可以与他们分享: https://www.ti.com/lit/an/sluaa58/sluaa58.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leslie:  

    感谢您的评论。 是否有类似的器件(如bq7.62万),但可以支持最大为84V的输入电压?  

    巴西,  

    千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack,您好!  

    我将此线程重新分配给拥有bq7.62万产品的BMS专家。  他们将很快回复您。  

    此致,

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack,您好!

    遗憾的是,BMS产品组合中没有与BQ7.62万类似的具有更高电压的其他设备。 有一个20S参考设计(TIDA-0.1093万),但它使用低侧FET。 BQ7.6952万电池监测器具有高端NFET驱动器-如果您有大容量电池,您可以堆叠2个设备。

    此致,

    马特