请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC2.7284万 主题中讨论的其他部件:BQ7.62万, BQ7.6952万, TIDA-0.1093万
您好,
我们正在寻找 具有内置充电泵的高侧N通道MOSFET驱动器
以下是要求:
- 输入电压:54V ~ 84V
- CHG和DSG高侧NMOS FET驱动器,用于电池保护
- 放电N-MOSFET:并联6~10件
- 快速关闭DSG FET以提供短路保护
请问您是否支持推荐合适的栅极驱动器设备?
谢谢。