Other Parts Discussed in Thread: LMG1210
您好,
我们将一个双向转换器组合在一起,它在一个方向上作为降压而在另一个方向上作为升压而运行,没有什么可挑剔的。
该系统使用LMG1210在与参考设计几乎相同的电路中驱动两个EPC GaNFET。
当作为降压转换器工作时,此电路在各种电压和功率级别下工作正常。 从HS到SW的电流运行没有故障。
但是,当我们将其作为升压转换器运行时,我们会遇到一些我们无法理解的故障。 这些故障有时会损坏(或可能由损坏引起) GaNFET,但并非总是如此。
故障系统的症状如下所示:
- VIN的电流消耗增加(实际电流很难测量电路内)。 这是在禁用设备且未提供PWM的情况下进行的。
- 5V LDO无法调节5V (低得多)。 这是在禁用设备且未提供PWM的情况下进行的。
- 通常,在 G-S周围测量到短路 即使卸下了GaNFET,也是如此,这表明短路是通过栅极驱动器进行的。 这是在模块未通电的情况下测量的。
所有这些故障都是在输出加载时发生的,输入设置为中等电压,电流限制在非常安全的水平。
是否有人对此处可能存在的故障模式有一些见解?
谢谢!
David