Other Parts Discussed in Thread: TL431, TL431LI, TLV431
主题中讨论的其他部件:TL431, TL431LI,, TLV431
大家好,
您能否就以下客户问题给我评论?
问题1. 您能否告诉我分流调节器电压设置为2V in eq的原因。 (33)详细情况?
客户正在将其设计从TL431B修改为TL431LIB,他们想知道是否需要增加/减少2V值。 根据其他431供应商的应用说明,该值设置为3V。 因此,不能确定并联电压的设置是否来自并联调节器设备的稳定性规格,应用原因,实际原因或其他因素。
此致,
Sasaki Takeshi