This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.874万:并联调节器电压的原因

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TL431LI, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093197/ucc28740-reason-for-shunt-regulator-voltage

部件号:UCC2.874万
主题中讨论的其他部件:TL431TL431LI,, TLV431

大家好,

您能否就以下客户问题给我评论?

问题1. 您能否告诉我分流调节器电压设置为2V in eq的原因。 (33)详细情况?  

客户正在将其设计从TL431B修改为TL431LIB,他们想知道是否需要增加/减少2V值。 根据其他431供应商的应用说明,该值设置为3V。 因此,不能确定并联电压的设置是否来自并联调节器设备的稳定性规格,应用原因,实际原因或其他因素。  

此致,

Sasaki Takeshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sasaki-San,

    感谢您的提问。

    客户应在方程式(33)中准确使用"2V"系数;不增加也不减少。  TL431B和TL431LIB都是如此。

    因子"2V"来自这两部分的数据表,这是 当参考引脚电压升高到高于内部参考电压2.495V (典型值)时阴极引脚可以下降到的最低电压。    如果在卸压步进后转换器输出电压过速高于调节,则可能会发生这种情况。

    有关1.2 此电压的讨论和演示此电压的波形,请参阅TL431数据表中的TL4.LI.2和图26 (以及10.2 数据表中的10.2 .1.2 .2和图21)。  如果您从TL431替代品的另一供应商处获得了将最小电压限制为3V的注释,则该部件的适用性 会显著 降低, 或者他们描述 的是基于 其他电路情况的电压限制。    

    注:2 V最小阴极电压是TI TL431和TL431LI的一个特性,完全独立于与之配套使用的任何控制器。  UCC2.874万在此处输入图片主要是因为其中一个设计方程中使用了2V系数,以计算输出过冲条件下阴极电压可能达到的低电压。

     不过,公平地说,在有些情况 下,方程式(33)应予修改。  如果低电压参考调节器(如TLV431 (Vref = 1.24V)用于低输出电压应用,则方程(33)将被修改为使用"1V"而不是"2V"。  TLV431数据表的9.2 .1.2 3部分描述了与 上述相同的情况 ,其中1 V为最小阴极电压。     

    此致,
    Ulrich