This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.751万-G3:此电池电量监测器是否提供"出厂时新鲜和固件映像?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092217/bq27510-g3-is-the-factory-fresh-firmware-image-available-for-this-battery-gauge

部件号:BQ2.751万-G3
主题中讨论的其他部件:BQ2.751万-G1,BQSTUDIO BQEVSW

员工:

最近,我询问是否可能购买BQ2.751万-G1电池计量器并在其中安装-G3固件,我被告知这是可能的。 (希望这个新线程能以某种方式与之联系起来。)

假设我们想继续这条路,TI是否提供了用于重新加载这些-G1仪表的-G3固件的原始副本?

我提出这个问题是因为,随着时间的推移,我已经从许多-G3量表中收集了我期望的"出厂时新鲜"图像,但至少我收集的一些图像在高地址中略有不同。
我认为受影响的地址是:

  • 从0x0A00 (.bq.fs映像的第2078+行)开始的闪存块,
  • 闪存块从0x0A1C (行2190+)开始,
  • 从0x0A1D (2194线以上)开始的闪存块,和
  • 闪存块开始于0x0A1E (行2198+)

此外,该区域的CRC或校验和(位于.bq.fs图像的第2210行)也会有所不同。 (毫无意外)

我的两个捕获在 这些0A1C,0A1D和0A1E区域中具有所有0xFF字节,但我的其余捕获具有不同的值。

相信,这些区域可能被仪表用来存储某种非易失性数据,因此两个具有大量0xFF值的捕获可能真的是"出厂时新鲜",其他区域代表运行的电池电量计,至少是短暂的,因此, 将一些数据存储到这些区域。

我可能会使用这些捕获文件中的任何一个来重新编程-G1仪表,但是如果TI有首选的“干净”固件加载映像,我更愿意使用它。 是否有这样的图像?

阿特兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atlant,

    bq2.751万-G3固件镜像下载链接 www.ti.com/.../sluc442

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的迅速回复!

    我将在星期一(当我回到办公室时)尝试此操作并向我汇报!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我需要“再买一个线索”。

    我下载了这个.ZIP文件,并在其中找到了bq2.751万-G3_4_00.senc,它听起来很显然是正确的。 解压缩后,该文件看起来像是“TI加密”文件:

    块0:
    00000000:5449454E 43.5202万00 000000000万00000 000040004亿00 000004000万00400 000000100.04万 00000010 000040000万 00004000 007F751D1万 007F751D TIENCRúùùùùùùù0.4万 TIENCRúùùùùùùù@ùùùúùùùùúùù@ùùuú
    0.002万:2.29万F9A 0DF3590A 470C0D0E 0FF1FBFF FFC4.9758万 D5A0D778 3C1B651B 53E1BEE8 "úšóYGúúúñûÿÿÄ- XÕ ×x<úeúSá¾è
    0.004万:6AB3F7FF FF3.279万F 9.4086万F26 272829E52627.2829万E5 F73BDE2E 2F86FBFF FF27C237 EF3E51EE j³÷ÿÿ2yú"úo &'(å÷)Þ†ûÿÿ Â7ï Qî
    0.006万:373.803万C C6AD3D1B 0F7BFAFF FF4141AD 4655.4047万 474.8594万B 4B704D1E 731AFEFF 78úúÆ­=úú{úÿÿAA­FU@GGHYKKpMúsúþÿ
    0.008万:FF5.0356万E 5374.5556万 54B0595A 5B5FB55E 5F69FFF FF609FB7 98F1.6564万 65D4697E ÿP5nStUVT°YZ[_M ü µ^ iýÿÿ`Ÿ·˜ñedeÔi~
    0万A0:6.8847万D06 7F55FAFF FF18.7073万 71C8745A 77.6679万B2 B3686D7E 439CFF FF8E9182 h„úUúÿÿúpsqÈtZwfy²³hm~CœüÿÿŽ‘‚
    0万C0:89C2.8089万 8.0878万AAA 8BE8CBDE 8540FEFF FF9E499C 0A95.0596万 F381BCC09488FDF0‰Â€‰€‡Šª‹èËÞ…@þÿÿžIœ•ú–ó¼À”ˆýð
    0万E0:93E8FBFF FF20A16A 8BA551A6 A7A8A9AA ABACADACE AF9AFDFIFF FFF331B6 B3B4B4A2“èûÿÿ¡j‹¥Q¦§¨Copyrightª«¬­Registered¯šýÿÿó1¶³´´¢
    0.01万:B794BCBA B1AF35BE 7785FFF FFCAC3C3 C3C72DC6 D793.2929万 2C2.52424234亿AF8FF·“¼º±¯5¾w…ýÿÿÊÃÃÃÇ-Æ×”),%$# Jøÿ
    0.012万:FF3D3E3D 222.4243万B 3B3.6282万E 2F2B2524 25DFF0FF FF1B1C1F 1E1E121.3121万B04 ÿ="$$;6 (./+%$%ßðÿÿúúúúúúúúúúú
    0.014万:1A1C1F30 6C2BF1FF FFF01A93 F70DFF1E 08F80AE5 C30E62BE 09B4F7FF FFFF81F5 úúú0 l +ñÿÿðú÷ÿúúøåÃúb¾´÷ÿÿÿõ
    0.016万:6C5AF699 22FA1633 F153FFF05013F6FF FFEFEFEFCD F5E9CAD3 EDD794EC B40AF8D2 lZö“úú3ñSÿðPúöÿÿïïÍõéÊÓí×”ì´øÒ
    0.018万:0BC6F3FF FF8D0BA5 8B6EBE8A DDFC9406 2A9.8284万C 2F95F8FF FF33F3CD 6.6341万C36 úÆóÿÿú¥‹n¾ŠÝü”ú*˜(L/•øÿÿ3óÍf4ú6
    0.0001万A0:35C439C4393A3A3A3B 37A5FBFF FF4F5F7.4143万 1437.4546万 B8.3549万B5 51474FB5551474FB5 BB41FAFF 5Ä9Ä9:::;7¥ûÿÿO tú7EF¸5IµQGOµ»Aúÿ
    0.0001万C0:FFA1AAA7 A2B38D8954.5859万 545859A5265CA244 54ECF6FF FF629A9.6929万 929F9097 80B0B669 ÿ¡ª§¢³‰TXY¥和\¢DTìöÿÿbš–'Ÿ€°¶I
    0.0001万E0:6A6C6E86 6FAFF6FF FF602A9290939C9F 9D9.49495948亿D8F92B8F2FF FF6C6F73 jln†¯öÿÿ`*“œŸ”•¸òÿÿlos

    但我的电池管理工作室(1.3 .104)似乎不知道如何处理此类文件。 它似乎只想从.srec.bq.fs.df.fs文件加载我的电池电量监测计,当我按名称明确提供此文件时,它会报告“选定的文件没有有效的扩展名”。

    然后,我更新到BQStudio 1.3 .................111,行为没有变化。

    如何使用此文件/如何使用此文件对我的电池电量格进行编程?

    阿特兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系,我找到了SLUC621.ZIP,我认为它是.srec格式的相同固件。

    但如果我还在想,我可以对该. senc文件做些什么? SLUC125E.ZIP (bqEV-ease_HHWSetup安装程序)或SLUC367C.ZIP (bqEVSW安装程序)是否知道如何处理.senc文件?

    阿特兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,现在关闭循环:

    我刚下载的.srec文件,然后立即从电池电量表恢复为.bq.fs文件,与 我在第一篇文章中描述的两个匹配的.bq.fs文件完全匹配。

    所以我相信。 我们拥有有效的“出厂预装固件”,并且能够以每台设备45秒的成本(加上手动连接时间)成功地将其加载到电池电量计中。

    感谢您的帮助! 我现在选中“This resolved my issue”(这解决了我的问题)框。 (但如果您想描述. senc文件的用途,我还是想了解一下;-)。)

    阿特兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atlant,

    bqEVSW或bqEV-Easy可以从"Pro"选项卡对senc文件进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    白兰:

    谢谢!

    阿特兰特