Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQEVSW
主题中讨论的其他部件:BQ2.751万-G1,BQSTUDIO , BQEVSW
员工:
最近,我询问是否可能购买BQ2.751万-G1电池计量器并在其中安装-G3固件,我被告知这是可能的。 (希望这个新线程能以某种方式与之联系起来。)
假设我们想继续这条路,TI是否提供了用于重新加载这些-G1仪表的-G3固件的原始副本?
我提出这个问题是因为,随着时间的推移,我已经从许多-G3量表中收集了我期望的"出厂时新鲜"图像,但至少我收集的一些图像在高地址中略有不同。
我认为受影响的地址是:
- 从0x0A00 (.bq.fs映像的第2078+行)开始的闪存块,
- 闪存块从0x0A1C (行2190+)开始,
- 从0x0A1D (2194线以上)开始的闪存块,和
- 闪存块开始于0x0A1E (行2198+)
此外,该区域的CRC或校验和(位于.bq.fs图像的第2210行)也会有所不同。 (毫无意外)
我的两个捕获在 这些0A1C,0A1D和0A1E区域中具有所有0xFF字节,但我的其余捕获具有不同的值。
我相信,这些区域可能被仪表用来存储某种非易失性数据,因此两个具有大量0xFF值的捕获可能真的是"出厂时新鲜",其他区域代表运行的电池电量计,至少是短暂的,因此, 将一些数据存储到这些区域。
我可能会使用这些捕获文件中的任何一个来重新编程-G1仪表,但是如果TI有首选的“干净”固件加载映像,我更愿意使用它。 是否有这样的图像?
阿特兰特