This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7.4502万:长时间夹紧电压(1h - 48V输入至38V输出)

Guru**** 2810955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092780/lm74502-clamping-the-voltage-for-long-durations-1h---48vin-to-38vout

部件号:LM7.4502万

尊敬的各位:  

根据已关闭的链接主题,我尝试使用LM7.4502万EVM亲自运行测试

按照用户指南说明中的步骤使用LM7.4502万EVM,以便在输入电压过高时夹紧输出电压

输出负载约为18.5 欧姆,因此输出电流在大约38V时为2安培

当输入电压小于39V时,输出电压=输入电压

当输入电压为39V或更高时,输出电压为脉动,从37.4V至31.1V。

我还测量到温度迅速升高(例如,第一个MOS I在Vin = 39V时测量到120摄氏度)

当我试图将输入电压提高到48V时,发生了短路,现在EVM不再工作。  

我想知道您是否可以帮助我们并运行测试。如果您已经对测试的原因有了一些意见,那就更好了。

此致,  
PA Burdet,AFAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul

    在OV锁模模式下操作LM7.4502万时,输出处的波纹应正常。 这是因为使用了硅酮接通/断开过压比较器来打开或关闭输出以夹紧电压。  

    在设计OV夹紧时,必须牢记FET SOA,因为在这种情况下,FET上会出现巨大的VDS降。 功率消耗过大是FET加热的原因,而短路的原因与在应用48V输入时超出FET SOA的原因相同。  

    谢谢,此致

    Divyanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Divyanshu:

    非常感谢您的反馈。

    我不明白, 为什么FET上会出现较大的VDS下降? -有一个降是,但当FET关闭且输出电流为0A时。

    在我看来,损失是:

    • 输出电压>电压比较器-->关闭状态-->功率耗散VDS x输出电压= VIn-Vout x 0A (关闭)= 0W
    • 输出电压<电压比较器(为输出电容器充电)-->接通状态-->每个FET的功率耗散= RDSon * I^2--> 11mOhm x 2A x 2A = 44mW

    加上使用LM7.4502万而不是LM7.4502万H (上升时间较慢)时可能会产生影响的开关损耗。

    我错过了什么吗?

    非常感谢!

    此致,

    PA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:让我们再思考一下:当从关闭转换为打开时,当输出电容器正在充电时,VdS会明显下降,电流显著增加。

    这在很大程度上取决于输入源阻抗和输出电容器,这可能是在那段时间内FET过热...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    是的,您的想法是正确的。 电流不是连续的0A,但当FET在开/关期间打开时,电流流经FET,从而加热FET。  

    以下波形显示LM7.4502万的OV夹具行为。 如上所述,当FET开启时,电流会定期流动-

    谢谢,致以诚挚的问候

    Divyanshu