This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC3.4063万A:有关MC3.4063万AD的问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088911/mc34063a-question-about-mc34063ad

部件号:MC3.4063万A
主题中讨论的其他部件: MC3.3063万A

您好:

1. mc3.4063万ad是否可以替换为mc3.3063万ad?

2.工作环境温度:

MC3.4063万AD:0℃~70℃

MC3.3063万AD:-40℃~85℃

这两种产品的制造工艺和材料之间有何区别?

制造工艺是否与材料相同,只是材质等级不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄志颖,您好!

    感谢您使用E2E论坛。

    MC3.4063万A和MC3.3063万A的设计相似,主要区别在于指定的工作环境温度,如您所正确提及的。
     可以使用对应的MC3.3063万A更换MC3.4063万A ,且不会导致电路出现任何问题。

    关于问题的第二部分,由于两个零件的功能和规格基本相同,制造工艺和材料也非常相似。
    因此,我 目前无法判断 环境温度的差异是源于制造流程的变化,还是源于不同的验证和测试条件。

    不过,我希望这个答案对你有帮助。
    如果您有任何其他问题,请随时在此主题中添加这些问题。

    此致,
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Niklas:ñ a

    感谢您的回复。 在这里,您会说:"由于两个零件的功能和规格基本相同,因此制造流程和材料也非常相似。",我的客户想知道 是什么让它与众不同。 内部电路是否完全相同,但材料和流程是否不同? 材料差异指的是树脂,半导体,电线等的哪一种?

    目的是确认如何进行再次确认。 如果内部电路相同,则无需再次执行EMC和其他性能测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄志颖,您好!

    感谢您的反馈。
    我假设两个零件的内部电路相同。
    但是,如果有任何差异需要进行新的EMC和性能测试,我将与Design联系。

    我将在下周早些时候通知您,一旦我得到了答案。

    此致,
    尼克拉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄志颖,您好!

    很抱歉让你久等了。
     深入研究两个零件的设计和制造之后,我可以确认所有材料, 制造流程,布线和内部电路都是相同的。
    因此,在 MC3.4063万AD上进行的EMC和性能测试也应适用于MC3.3063万AD,无需重新创建。

    此致,
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄志颖,您好!

    由于没有其他人要发言,我现在将结束这一发言。
    如果您有任何其他问题,请随时将其添加到下面以重新打开此主题。

    此致,
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复,Niklas!!!