所以我有一个电路,它利用TPS2660的SHDN引脚的看门狗输出断言/断言。 我相信看门狗输出的延迟约 为 τ=4.7uF*1MOhm [SHDN]的内部上拉=4.7s(?),与R117 (用于电流限制)的差异可忽略不计。 计时器为MAX6371KA+,WDO为漏极开路输出。


由于部件可用性,我想将此设计转移到TPS2.5974万。 我已经了解了e-Fuse的大多数其他功能,但TPS2.5974万没有SHDN引脚,因此我不得不对TPS2.5974万使用EN引脚。 是否需要在更新后的示意图(如下)中更改C185,以考虑到I/UVLO/OVLO的Thevenin电阻网络? 我的前同事设计了延迟,我不确定延迟计算是否真的是4.7秒。 如果我不清楚 任何细节,请告诉我。