This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS2660的SHDN引脚的看门狗输出延迟-> TPS2.5974万的EN引脚

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089252/tps2660-watchdog-output-delay-to-shdn-pin-of-tps2660---en-pin-of-tps25974

部件号:TPS2660

所以我有一个电路,它利用TPS2660的SHDN引脚的看门狗输出断言/断言。 我相信看门狗输出的延迟约 为 τ=4.7uF*1MOhm [SHDN]的内部上拉=4.7s(?),与R117 (用于电流限制)的差异可忽略不计。 计时器为MAX6371KA+,WDO为漏极开路输出。

由于部件可用性,我想将此设计转移到TPS2.5974万。 我已经了解了e-Fuse的大多数其他功能,但TPS2.5974万没有SHDN引脚,因此我不得不对TPS2.5974万使用EN引脚。 是否需要在更新后的示意图(如下)中更改C185,以考虑到I/UVLO/OVLO的Thevenin电阻网络? 我的前同事设计了延迟,我不确定延迟计算是否真的是4.7秒。 如果我不清楚 任何细节,请告诉我。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    欢迎使用E2E!

    延迟只是使用RC时间常数达到EN阈值的时间。 R是有效电阻充电4.7uF电容器。 我认为,根据目前的数值,你会得到1秒的延迟,你必须使用R或C来满足你的要求。

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh,您好,与最初的问题有点不相关,但是如果我只使用一个系列电阻器将PGTH直接绑定到输出,那么除非输入达到UVLO/OVP限制,否则PG是否会一直很高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    您指的是哪台设备?

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh,

    我指的是TPS2.5974万。

    另外,回到原来的问题,您是否同意TPS2.66万的第一个图像中的RC常数为~ 4.7 sec (由于1MEG内部上拉和4.7uF电容以及可忽略的R117)? 我正在尝试挑选这种设计的各个部分  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    1.关于RC,您必须在原型板上使用RC值,并根据延迟确定最终值。 此外,要获得延时电容器,应将其直接连接到EN引脚,电阻器应采用如下串联路径:

    2.请查看下表,了解PG何时会降低:

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kunal,关于您的第一点/图像,这与示意图中描述的有何不同? 我的意图是您的图形中的上拉电阻是一个等于R65/69/70的Thevenin电阻[基本上是453K ||(24K+133K)]。 330Ohm电阻器用于确保当看门狗驱动复位过低时,电容器不会放电过快。 TPS2.66万中的原始上拉电阻器是SHDN引脚的1MEG内部上拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    是的,它的实施与我描述的相同。 只需提及即使在电路中有源元件也可能无效的Thevenin theorem,因此您可能无法准确计算出这些Venin电阻,但这种方法适用于没有有源IC的电路。

    此致

    Kunal Goel