在“线程:LM3481”中讨论的其它部件
尊敬的专家:
我的一位客户使用LM3481作为电压调节器,在EV/HEV应用中输出12V直流。
输出电压为14V之前的过滤器检测输入电压。
如下所示的一些输入参数:
VIN=VIN= 13.6~15.3V,VOUT =14V ,输入电容器推荐100uF~200uF。 但我的客户使用的是68uF。
他们已经使用68uF输入电容测试和批量生产数年,在这一点上似乎没有任何故障。 他们之所以提出这一问题,是因为他们的最终OEM客户对该规格提出了质疑,超出了我们的数据表建议。
以下是一个需要您提供建议的问题:
如果输入电容选择低于100uF,则假设68uF?68uF电容器具有27mohom ESR,100uF电容器具有35mohom ESR,该怎么办? 工作频率@ FSW= 280kHz。

ch3波形以下是电感器电流。

我期待您的回复! 谢谢!