This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:数据表中建议的LM3481输入电容

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084671/lm3481-q1-lm3481-input-capacitance-recommendation-in-datasheet

部件号:LM3481-Q1
在“线程:LM3481”中讨论的其它部件

尊敬的专家:

我的一位客户使用LM3481作为电压调节器,在EV/HEV应用中输出12V直流。  

输出电压为14V之前的过滤器检测输入电压。  

如下所示的一些输入参数:

VIN=VIN= 13.6~15.3V,VOUT =14V  ,输入电容器推荐100uF~200uF。 但我的客户使用的是68uF。  

他们已经使用68uF输入电容测试和批量生产数年,在这一点上似乎没有任何故障。 他们之所以提出这一问题,是因为他们的最终OEM客户对该规格提出了质疑,超出了我们的数据表建议。  

以下是一个需要您提供建议的问题:

如果输入电容选择低于100uF,则假设68uF?68uF电容器具有27mohom ESR,100uF电容器具有35mohom ESR,该怎么办? 工作频率@ FSW= 280kHz。

ch3波形以下是电感器电流。  

我期待您的回复! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoe,

    您提供的数据表中的第8.2 .1.2 .7章是关于增强拓扑的。

    但是,从输入和输出电压来看,客户似乎使用SEPIC或反向。

    SEPIC 6部分2.2 涉及8.2 ,并指出:“在SEPIC应用中,输入电容器没有那么重要”。

    即使文字中提到应使用100 μ F至200 μ F µF µF范围内的值,原理图也会显示较小的电容。

    它取决于环境和转换器电路周围的条件,哪个电容器值将起作用,以及阻抗相互作用可能出现在何处。

    第9章还提到外部条件(例如输入处的长导线)起着重要作用,必须加以考虑。

    最终,客户有责任验证和证明 在给定环境中,68 µF的值是否在所有条件下都能稳定工作。

    此致,

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoe,

    我们可以关闭此线程吗?

    谢谢!
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起Harry,我的回复太晚了! 此线程可以关闭! 感谢您的帮助!