您好Michael:
希望您做得好。
在调试TPS2.373万 ACF电路时,我们发现了两个问题:
1.当我们的系统由PoE输入供电时, 主端FET U72的VDS 处于振荡状态。 当系统(5V输出)在5A静态负载下运行时,会观察到这种情况。 已附上原理图。 您是否知道 VDS振铃的原因?

2.如果 系统由直流输入供电, 并且对 直流输入端口应用了共模浪涌,我们观察到ACF输入电压在浪涌期间相对稳定(最小54.4V,最大56.7V),但5V输出将关闭大约30ms。 由于VDD稳定,是否还有其他任何因素可能触发ACF电路关闭? 请注意,直流输入将通过我们设计中的降压升压转换为固定54V,然后使用PoE输入进行ORing。
已附加波形。

谢谢
新生儿