This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.373万:ACF主FET VDS振荡和浪涌问题

Guru**** 2539050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092143/tps23730-acf-primary-fet-vds-oscillation-and-surge-issue

部件号:TPS2.373万

您好Michael:

希望您做得好。

在调试TPS2.373万 ACF电路时,我们发现了两个问题:

1.当我们的系统由PoE输入供电时, 主端FET U72的VDS 处于振荡状态。  当系统(5V输出)在5A静态负载下运行时,会观察到这种情况。 已附上原理图。 您是否知道 VDS振铃的原因?

2.如果 系统由直流输入供电, 并且对 直流输入端口应用了共模浪涌,我们观察到ACF输入电压在浪涌期间相对稳定(最小54.4V,最大56.7V),但5V输出将关闭大约30ms。 由于VDD稳定,是否还有其他任何因素可能触发ACF电路关闭? 请注意,直流输入将通过我们设计中的降压升压转换为固定54V,然后使用PoE输入进行ORing。

已附加波形。

谢谢

新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../M44E_5F00_TPS2.373万_5F00_ACF.pdf

    示意图随附。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Neo,  

    1. 10kHz的噪音会让我相信它是抖动的。 您能否确认启用还是禁用此功能?

    如果禁用,我的下一个问题是稳定性。 您能否共享增益/相位边距和带宽? 一个划船的想法是好的。  

    2.对于电涌测试,我们发现接地设置和共模电容器会影响此行为。  

    您能告诉我共模电容有多少吗? C1595,C1600和C1596似乎都是DNP,但我在接地之间看不到任何其他共模上限。  

    -您能告诉我辅助接地是否连接到底盘接地吗?

    谢谢你。

     

    此致,  

     

    Michael P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michael:

    感谢您的回复。

    1.在此设计中禁用抖动,现在 DTHR引脚通过0欧姆与VB短路。 至于ACF波德图,以下是我们在P1A板测量的。

    是否建议启用抖动?

    0A负载:

    3A负载:

    6A负载:

    2.请参考前面所附的sch。 在直流输入连接器J34上应用了共模电涌。 J34附近有一些CM电视和电容器。 由于最短的路径,浪涌能量应通过这些组件,然后返回到浪涌发生器。  在浪涌测试期间,不安装C1595,C1600和C1596。 从探测波形来看,TPS2.373万 VDD在浪涌期间仍然稳定,但5V输出在30ms内下降。

    底盘GND与PCB中的辅助GND分离,但它们最终通过安装孔连接到底盘中。  

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Neo,  

    感谢您提供波形和信息。  

    1.相位波形在每个波形中以11kHz的频率穿过0度线,这是真正的增益裕度。 我建议重新执行反馈,以确保更大的增益裕度,并确保相位不会交叉,然后再交叉0度线。  

    2.您是否可以尝试填充C1596或其中一个电容器进行测试?

    此致,  

     

    Michael P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    1.你说下面的双叉号吗? 频率是20k。 是的,我们正在尝试调整循环以增加相位和增益裕度。 45度相位余量是否足够? 或者我们必须保持在60度以上。

    2,我们这样做了,还是失败了。

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Neo,  

    1.是45度相位裕度和-10dB增益裕度。 应取消0的双交叉。  

    2.让我们在私人信使中继续这段对话。  

     谢谢你。

     

    此致,  

     

    Michael P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)