This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.51万:氯化锂电池的剩余容量

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097116/bq35100-remaining-capacity-of-lithium-thionyl-chloride-battery

部件号:BQ3.51万

您好,

我们有一个由 氯化锂电池(细胞ID 0622)提供的应用。 设备  每天 通过RF链路传输几次状态消息。 在传输过程中,在不到1分钟的时间内,典型电流以数百mA为范围。 在传输之间,负载电流约为30µA μ A,除了2mA LED每5秒闪烁几毫秒。

我们的目标是获得电池剩余容量的大致水平。

从这次讨论(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/97.7825万/bq35100-soh-merit-in-eos-mode)3.51万)中 ,我的理解是 ,对氯化锂电池的唯一正确测量方法是EOS模式:

  • 此模式仅在电池接近服务结束时上升EOS标志,但未给出剩余容量的估计值,这是否正确?
  • 在两次测量之间,蓄电池必须处于静置状态几小时? 在这种情况下,LED电流是否存在问题?

但从这个威胁(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/106.9292万/bq35100-battery-remaining-charge?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ35100#)3.51万)我3.51万我的理解是,我们可以使用锂 亚硫酰氯电池的测量方法:

  • 我们是否可以简单地启用连续测量,并将剩余容量报告为(13.000 .000µAh-电荷累积)/ 13.000 .000µAh?
  • 此机制的粗略精确度是多少?
  • 与EOS相比,我看不出测量有任何缺点。 我错过了什么吗?   EOS模式的优势是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jean:

    在不同模式下测量这种化学的方法有很多细微差别。

    您可以使用累计充电(累加器模式)来估计电池的剩余电量。 问题在于,测量仪表必须始终处于激活状态才能测量电流,这会导致测量仪的电流消耗非常高。 它也不会考虑其他老化问题,因此通常您必须将0 % 标记设置得高得多,以确保在更换电池之前有足够的电量。

    SOH和EOS模式的主要优点是使用更少的功率,对于这两种模式,仪表只会在短时间内处于唤醒状态以进行测量,因此功耗非常低。 EOS设计用于LTC电池,因为LTC电压曲线太平,无法用作SOH的估计值,所以我们计算电池的电阻。 在EOS模式下,我们将给出SOH估计值,但在大多数情况下,除非我们开始接近电阻曲线的"膝部",否则它们不会非常准确。 这通常低于50 % SOH。

    BQ3100以一致性为基础,因此,如果脉冲始终完全相同,并且射频脉冲非常相似,则可以在EOS模式下使用射频脉冲来计算电阻。 我们通常建议在蓄电池上使用学习负载,以便测量仪尽可能一致地计算蓄电池的电阻。

    话虽如此,EOS设计为发出警报,有时SOH在EOS模式下的较低SOH值下相当准确,您应针对您的系统进行验证。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    感谢您的澄清。

    由于在我们的情况下,传输脉冲 在时间和电流上不相似,我认为最好的解决方案是IIS使用仅在脉冲期间启用的测量模式,以避免在非活动期间BQ3.51万消耗。 我们可以在软件中添加对几乎恒定的待机电流的补偿。

    此致