Other Parts Discussed in Thread: TPS2549
从证书中的相关标准来看,根据UL组件认证,此组件的温度范围上限为70°C (假设这意味着环境温度),但数据表似乎暗示它的接点温度可能更高。 本产品的预期用途是在偶尔可能达到(并且可能短暂超过) 70°C的环境中使用 您是否有在不同条件下与环境温度,壳体温度(我们可以测量)和接点温度(我们无法测量)相关的任何数据? 这样,我们就可以自己进行一些测试,并确保我们的外壳温度不会超过额定值。 您是否有任何测试数据显示这些部件(TPS25.9472万ARPWR)在70C以上的环境温度下的可靠性,并且可能会出现降额曲线?
谢谢!