This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25.9472万ARPWR:与UL和CB证书相关的器件温度范围问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095565/tps259472arpwr-questions-about-temperature-range-of-device-relative-to-the-ul-and-cb-certificates

部件号:TPS2549

从证书中的相关标准来看,根据UL组件认证,此组件的温度范围上限为70°C (假设这意味着环境温度),但数据表似乎暗示它的接点温度可能更高。 本产品的预期用途是在偶尔可能达到(并且可能短暂超过) 70°C的环境中使用 您是否有在不同条件下与环境温度,壳体温度(我们可以测量)和接点温度(我们无法测量)相关的任何数据? 这样,我们就可以自己进行一些测试,并确保我们的外壳温度不会超过额定值。 您是否有任何测试数据显示这些部件(TPS25.9472万ARPWR)在70C以上的环境温度下的可靠性,并且可能会出现降额曲线?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    将与我们的团队确认并联系您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     我们拥有的测试数据将出现在数据表中的图形部分下。 如果您要查找的数据不在图形部分,很遗憾,我们没有这些数据。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我用一种稍微不同的方式来询问,我们有许多我们希望从您的数据表中获得的数据, 但是,您是否有任何与箱体温度相关的内容(即使是包装的通用级别,与特定零件相对)? 我们希望能够进行我们自己的测试,并展示在我们使用的最坏情况下,我们的外壳温度不会超过X,因此交叉点温度不会超过Y,我们是安全的。 或者,数据表中是否没有数据(从您运行标准测试时起)显示比标准中使用的温度范围更宽的温度范围?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外要明确的是,此问题与 TPS25.9472万ARPWR eFuse有关,而不是与TP2549 USB充电端口芯片有关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    以下是数据表中与接线盒温度相关的一些信息。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎来自TPS2549 或其他一些数据表,而不是TPS25.9472万 数据表。 我认为这是这里混乱的一部分。 我正在查找有关TPS25.9472万ARPWR (5.5A eFuse)而非TPS2549 (USB保护)的信息。 此信息是否适用于两个芯片或同一封装的所有芯片?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉混淆,我刚刚意识到此帖子中标注的部件号不属于USBC/PD。 我会将此任务分配给相应的团队来处理此任务。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leonard,

    您必须确保设备的平均结温介于-40和125之间。 您可以根据此情况确定环境温度。

    TJ=TA+PD*RQJA。

    您可以假定连接温度接近此设备的案例温度。 因此,如果您使用热像仪获取机箱顶图,则应显示温度低于125C。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我将与我们的一位监管工程师讨论此问题,看看它是否足以满足我们的测试需求。