请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC2.8951万 大家好,
我们可以采用TI产品的新产品!
客户正在寻找UCC2.8951万!
客户有一个新的1800W开放式机架(EC是Netcom工厂),
,应使用CCM Interleaved +全桥相移(UCC2.8951万),
我们是否有机会获得用于 RD测试的参考设计PMP8740板?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我们可以采用TI产品的新产品!
客户正在寻找UCC2.8951万!
客户有一个新的1800W开放式机架(EC是Netcom工厂),
,应使用CCM Interleaved +全桥相移(UCC2.8951万),
我们是否有机会获得用于 RD测试的参考设计PMP8740板?