This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8951万:我们是否有机会获得用于RD测试的参考设计PMP8740板?

Guru**** 2562000 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097564/ucc28951-do-we-have-chance-to-get-reference-designs-pmp8740-board-for-rd-test

部件号:UCC2.8951万

大家好,

我们可以采用TI产品的新产品!

客户正在寻找UCC2.8951万!

客户有一个新的1800W开放式机架(EC是Netcom工厂),
,应使用CCM Interleaved +全桥相移(UCC2.8951万),

我们是否有机会获得用于 RD测试的参考设计PMP8740板?

e2e.ti.com/.../tidt140-test-report.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    参考设计提供材料明细表,原理图和Gerber文件,以便客户构建和评估设计。  他们还可以将布局用作快速启动。  这些主板不可订购。

    此致,