请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM4120 主题中讨论的其他部件: PMP2.1629万
您好,
希望与您确认输出上限要求。
如果我们在 LM4120的输出上有一个0.047uF的输出X7R电容器,在 其他目标IC的输入上有另一个0.047uF的X7R电容器,那么该输入电容器的电容和ESR是否会在ESR和总电容要求中考虑?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
希望与您确认输出上限要求。
如果我们在 LM4120的输出上有一个0.047uF的输出X7R电容器,在 其他目标IC的输入上有另一个0.047uF的X7R电容器,那么该输入电容器的电容和ESR是否会在ESR和总电容要求中考虑?
谢谢。