This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4120:LM4120总输出电容器

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096984/lm4120-lm4120-total-output-capacitor

部件号:LM4120
主题中讨论的其他部件: PMP2.1629万

您好,

希望与您确认输出上限要求。

如果我们在 LM4120的输出上有一个0.047uF的输出X7R电容器,在  其他目标IC的输入上有另一个0.047uF的X7R电容器,那么该输入电容器的电容和ESR是否会在ESR和总电容要求中考虑?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yen  

    是的,在计算等效ESR时,还将考虑输入上限的ESR。  

    此致

    Trailokya   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Trailokya,

    目前我的配置如上所述(2 x 0.047uF),具有以下ESR性能。 此部件用于PMP2.1629万参考设计。

    两个部件平行放置时,ESR是否会减少一半?

    配置是否有任何问题?y

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yen  

    ESR看起来高于数据表建议值。 有关输出电容器和ESR,请参阅数据表的8.1 部分(第11页)。  

    此致

    Trailokya   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    要满足低于0.5 的ESR,我们需要多少利益方? 通过并联两个电容器,总ESR是否会降低?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日元  

    请使用 2个电容器 ,在该频率上ESR小于1欧姆。  

    不建议使用ESR如此高的电容器。  它会使其在周围噪音下变得不稳定。  

    此致

    Trailokya