This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.0403万-Q1:非Q1和Q1器件之间的工作温度和接点温度差

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094910/tps60403-q1-operating-temp-and-junction-temp-difference-between-non-q1-and-q1-device

部件号:TPS6.0403万-Q1
主题:TPS6.0403万中讨论的其他部件

大家好,  

1)非Q1和Q1器件7.5  电气特性测试条件(尤其是温度范围的测试条件)外观各不相同。 为什么他们有相同的推荐TJ,但不同  
2)非Q1推荐工作结点温度为-40C<TJ<125C, 但包装信息操作温度为-40C<"Txxx"<85C,为什么? 包装信息 Op Temp中提到哪种温度参数"Txxx"?
3)我们是否可以使用-40C<TA<125C的非Q1设备? 数据表ES测试条件显示 TC =-40°C至85°C,但-40C<推荐的工作温度TJ<125C。 如果我们使用非Q1设备@-40C<TA<125C,是否有任何问题?

下部显示数据表规格  

TPS6.0403万-Q1:"TPS6.0403万-Q1 7.3 推荐工作条件"显示"-40C<工作结温<125C","TPG 7.5 电气特性"显示 在TJ =–40°C至125°C范围内,"封装信息"显示"Op temp"显示为-40C至125C

TPS6.0403万   :“7.3 推荐的工作条件”显示“-40C<工作结温<125C",“7.5 电气特性”在 TC =-40°C至85°C范围内,“封装信息”显示“工作温度”为-40C至85C

此致,
大池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ochi-san,

    感谢您的提问。

    我认为主要的区别在于参数规格。  

    我认为85C通常指的是最大外壳温度(TC),而125C通常指的是最大工作结温(Tj)。

    您可以参考  半导体和IC封装散热指标(修订版 c)(TI.com) 第7节 ,了解有关这些定义的更多详细信息。

    请注意Tj和Tc与Ta (环境温度)不同。

    要计算最大Ta ( 始终低于125C),请参阅相应器件数据表的'功率消耗'(9.2 .xx)部分。

    如果您还有其他问题,请再次询问。

    谢谢!

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ochi-san,

    您还有其他问题吗?

    否则 我们 可以关闭此线程。

    谢谢!

    Stefano