主题:TPS6.0403万中讨论的其他部件
大家好,
1)非Q1和Q1器件7.5 电气特性测试条件(尤其是温度范围的测试条件)外观各不相同。 为什么他们有相同的推荐TJ,但不同
2)非Q1推荐工作结点温度为-40C<TJ<125C, 但包装信息操作温度为-40C<"Txxx"<85C,为什么? 包装信息 Op Temp中提到哪种温度参数"Txxx"?
3)我们是否可以使用-40C<TA<125C的非Q1设备? 数据表ES测试条件显示 TC =-40°C至85°C,但-40C<推荐的工作温度TJ<125C。 如果我们使用非Q1设备@-40C<TA<125C,是否有任何问题?
下部显示数据表规格
TPS6.0403万-Q1:"TPS6.0403万-Q1 7.3 推荐工作条件"显示"-40C<工作结温<125C","TPG 7.5 电气特性"显示 在TJ =–40°C至125°C范围内,"封装信息"显示"Op temp"显示为-40C至125C
TPS6.0403万 :“7.3 推荐的工作条件”显示“-40C<工作结温<125C",“7.5 电气特性”在 TC =-40°C至85°C范围内,“封装信息”显示“工作温度”为-40C至85C
此致,
大池