请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.3802万EVM 主题中讨论的其他部件:TPS6.3802万
您好,
我们正在评估IC的静态电流。
TPS6.3802万EVM由Nordic Power Profiler套件II供电-它可以测量通过它的电流。
未加载EVM。
测量电流如下表所示。
请确认读数是否符合预期,尤其是在PWM模式下。

谢谢!
Chandan N
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们正在评估IC的静态电流。
TPS6.3802万EVM由Nordic Power Profiler套件II供电-它可以测量通过它的电流。
未加载EVM。
测量电流如下表所示。
请确认读数是否符合预期,尤其是在PWM模式下。

谢谢!
Chandan N
您好 ,Chandan:
PFM/PWM模式下的功耗都有意义。
对他们有任何疑问或顾虑?
EC表中的静态电流仅通过器件进行测试,这意味着 不消耗外部组件,它将大大低于板载测试结果。
在FPWM过程中,IC一直保持开关,这意味着我们会有一些开关损耗,所有内部功能都工作,因此消耗会更高。 使用不同的输入时 ,不同 的峰值,RMS电流和不同的工作状态会导致不同的功耗。
此致
TAO