This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.3802万EVM:PWM模式下的静态电流

Guru**** 2509915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097157/tps63802evm-quiescent-current-in-pwm-mode

部件号:TPS6.3802万EVM
主题中讨论的其他部件:TPS6.3802万

您好,

我们正在评估IC的静态电流。  

TPS6.3802万EVM由Nordic Power Profiler套件II供电-它可以测量通过它的电流。

未加载EVM。

测量电流如下表所示。  

请确认读数是否符合预期,尤其是在PWM模式下。

谢谢!

Chandan N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  ,Chandan:

    PFM/PWM模式下的功耗都有意义。

    对他们有任何疑问或顾虑?

    EC表中的静态电流仅通过器件进行测试,这意味着 不消耗外部组件,它将大大低于板载测试结果。

    在FPWM过程中,IC一直保持开关,这意味着我们会有一些开关损耗,所有内部功能都工作,因此消耗会更高。 使用不同的输入时 ,不同 的峰值,RMS电流和不同的工作状态会导致不同的功耗。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao:

    感谢您的回复,并确认读数与EVM电路的预期行为一致。

    通过观察PFM和PWM模式消耗之间的差异,我想可能会有一些我漏掉的东西。 因为差异很大,25uA至17mA。

    谢谢!

    Chandan N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Chandan:

    不用客气。祝你度过美好的一天。

    此致

    TAO