This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25.6404万:ucc25.6404万启动

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093913/ucc256404-ucc256404-startup

部件号:UCC25.6404万
主题中讨论的其他部件: UCC25.6402万UCC2.874万UCC2.56万UCC2.8782万UCC2.878万

您好:

在研究UCC25.6404万 LLC控制器的评估套件时,是否有可能像在几乎所有控制器中那样从输入电源线本身启动它。

在基于Web的设计中,有"电池"之类的符号。 任何商业产品都不可行。

此外,某些应用显示了一个精心设计的"小"转换器,可从交流电获得12v电压。 如评估套件中所用。

矛盾的是,目前使用UCC25.6404万的设计本身就是一个30W的"小"转换器,具有成本竞争力。 此外,直流电源输入为600V。 由于小型偏置转换器是回扫式的,这种回扫式转换器可以从输入线路中的涓流电流开始,因此这种矛盾变得非常尖锐,但即使 我们可以使用1200V设备,在回扫模式下600V输入直流仍会出现问题。

这不是一个选项。

您尝试了哪些方法,并且在UCC25.6404万启动时是否有App Note?

我们将感谢在这一问题上提供的任何帮助。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:

    感谢您与我们联系。

    UCC25.6404万使用HV引脚进行 高压启动和x-cap放电。 控制器需要在HV引脚处看到零交叉,以查看交流输入电压是否已断开。 如果它在HV针脚处没有看到任何零交叉,则会注入x-cap放电电流。

    因此,虽然您可以使用直流电压启动,但它会不断注入x-cap放电电流(因为零交叉缺失),这会增加IC的温度。

    因此最好的方法是使用UCC25.6402万或UCC25.6402万A,它们具有高电压启动功能,但没有x-cap放电功能。 在这种情况下,您可以使用直流输入电压直接启动控制器。

    请参阅下面的设备比较表:

    如果您还有任何疑问,请告诉我。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta:

    非常感谢您提请我们注意这一事实-这一点从D/s的评论中根本不明显。

    非常感谢。

    是否有办法 阻止注入的电流流动?

    请记住这种情况是令人憎恶的! TI部件被劫持和囤积:您不能简单地购买所需的产品。

    我在中国*04版中发现了一些囤积的零件,我只是为了满足我们的迫切需要而购买了这些零件。 我不能选择02。

    所以现在:我们的设计将有空调-这不是问题。

    明年,将改为02 IFF客户只能输入600V DC。

    BTW:控制器检测线路ZC的确切位置是什么? 除非对整流纹波进行采样,确定频率和估计ZC,否则我看不到它!

    您能否向我发送您的电子邮件,以便我能向您发送我们将在下周学习完Evalkit后用于制作自己的完整示意图?

    我不能在论坛上发布。 希望您理解。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:

    我们无法停止在404版本中注入x-cap放电流。

    通过查看如下所示的整流电压,可在HV针脚处检测零交叉。 此相同电路也用于IC启动。

    我一定可以查看您的示意图。 您可以通过e2e通过个人消息向我发送这些文件。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 会尽快这样做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta

    问题!

    我试着按摩LR。 UCC25.6404万设计计算电子表格中的CR,Lm值,但在这种具有高回转比和低功率的拓扑中似乎没有方便的实用值。

    我看到LR在500uH范围内,Cr大约1nF,Lm 3000uH ....然后VCR可能是3000V!

    这些值不会以方便的价格范围构成消费级/工业级模块。

    所以我再看看UCC2.874万。

    但这是另一个论坛,另一个问题。

    如果我找到了继续LLC的方法,我将发布帖子,因为我买了 评估板,控制器的100台PC等!\LOL

    我们现在有一个项目要使LLC modules...no成为一家公司。

    您是否有其他控制器? 首选不集成输出"直流电感器"的一个。

    让我们看看它从这里走向何处。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:

    请问您正在设计的LLC的额定功率是多少? 一般情况下,建议使用半桥LLC,最高功率为600瓦。

    UCC2.564万x是我们基于充电控制的最新一代半桥LLC控制器。 我们确实有UCC2.56万,它是电压模式控制器。  

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta您好:

    额定输出功率仅为5.25V@ 30W,最高可达45W,因此我们设计为45W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于这样低的功率,我建议使用回扫拓扑。

    如果您仍想在此应用程序中使用LLC控制器,您可以共享设计计算器。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta您好:

    是的,我们尝试了:每个人都有挑战。

    UCC25.6404万需要巨大的电感值,VCR也非常高。 请参阅随附的LLC工作表-我无法修复的错误。

    另一方面,2.874万回扫将产生Vfly,即使我们有1200V设备,也无法处理。

    UCC2.8782万似乎很适合:除了消耗模式启动FET的额定值。

    尽管通过将2个设备串联起来可以更容易地解决这一问题。  

    然而,我相信,两者都必须是最适合的。 更有可能是2.8782万。 附加了XL calc。

    我们非常感谢在这一问题上提供的任何帮助。

    re2e.ti.com/.../4670.UCC25640x-Design-Calculator-Rev<xmt-block0>2.564万4.0 .xlsx

    e2e.ti.com/.../UCC2.8782万_5F00_20v_5F00_600V_5F00_48_5F00_3_5F00_3.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:

    您能告诉我您的应用的输入电压范围规格吗?

    仅供参考,UCC2.564万x HS引脚最大电压为600V。 您不能超过该电压。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BAM!

    您在此处发现了严重错误!

    是,LLC节点可能大于600V,尽管VDCin为=600V,  

    但还有出路。

    而这种极具竞争力的方式——展示这个模块可以完成的规模——现在严格来说,成本并不是一个问题。

    我们可以插入隔离栅极驱动器。 例如,UCC2154。  

    现在有一个小问题:UCC2.564万X的输出为12V,ucc2154的最大输入为5V ....我们知道ucc2751x系列驱动器在连接到5V电源时可以获得12v的输入。 这是一种在不断电的情况下将12v "水平转换"为5v的方法-不会太多。

    所有这些都可以解决。 如果只能使LR,Cr,Lm与 目标模块的整体包一致,则可使其切实可行。

    我们高度赞赏任何实现这一目标的手段。

    这将是我们最喜欢使用的控制器。 哈哈!

    请告诉我

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:

    我们不能将半桥式门驱动器连接到此控制器。 这是因为需要将HS引脚连接到交换节点以生成自适应死机时间。

    如果您要连接外部栅极驱动器,我们只能有两个单通道栅极驱动器。  因此,HS引脚在您的应用中仍可看到超过600V,这是不可接受的。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的地方!

    因此LLC不适用于 600V输入。 正确吗?

    非常感谢您解决这些设计问题。

    我们的选项是UCC2.878万,它具有2个级联损耗FET,可覆盖600V操作。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论HB节点电压= VDC输入,右?

    因此,在没有任何振铃等情况下,芯片HS引脚只能看到VCD=600 V

    如果我们将其指定为操作<600V,比如580并保持绝对最小振铃,我们是否可以使用控制器?

    我们收到了Evalkit,我们可以试试吗?

    非常感谢Manikanta。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果HS针脚电压低于600V,您应该可以使用控制器。  

    如果您想与LLC控制器一起使用超过600V,UCC2.56万将是另一个选项。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下2.56万...是否有计算体素表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下2.56万...是否有计算体素表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此处找到UCC2.56万设计计算器:

    UCC2.56万数据表,产品信息和支持| TI.com

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta:

    忽略600V输入输入,XL电子表格如何计算MOSFET的最小VdS值为720V?

    忽略SPIKE等,为什么它不等于VDC输入?

    感谢您对此的任何解释。

    见attached.e2e.ti.com/.../sluc146llc_5F00_2.56万_5F00_20v_5F00_45w.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:

    它添加了基于最大直流电压的20 % 安全系数。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我所想的。

    Thnx

    结果,实际直流值将为454v,而不是600