This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:电流感应阈值

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095516/tps2491-current-sense-threshold

部件号:TPS2491

根据数据表,电流感应阈值介于45mV和55mV之间,标称值为50mV。 但是,在某些设备上,AM会遇到40mV时的过流保护触发器。 这些器件的生产范围是否比数据表中所宣称的子电路更广? 我的观察结果是在室温下(约22°C/70°F)。 此外,当电流限制跳闸时,我的功率限制通过远声不接近触发,因为VPROG = 4V且VSense处于输出电压的0.1V范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    欢迎使用E2E!

    阈值应介于  45mV和55mV之间。  

    请分享  

    1.示意图

    2.填写设计计算器 www.ti.com/.../slvc033

    3.布局

    4.启动和过载事件的测试波形

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh,

    包括您请求的文档

    e2e.ti.com/.../TPS2491_5F00_Schematic.pdf

    e2e.ti.com/.../TPS2491_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_B_5F00_Filled.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh,

    通过缓慢增加动态负载(表现为纯电阻负载)的负载电流来检查过电流跳闸。 由于这是手动编程的,并以10mA的步长递增,因此没有根据您的请求提供示波器测试波形。 当使用电压表监控输出电压时,可以看到跳闸状态。 在TPS2491的引脚9和引脚10之间连接了第二个电压表,以测试过电流跳闸阈值电压。 当从510mA至520mA负载时,它会跳闸。 在跳闸点,引脚9和引脚10之间的电压差为40mV。 这比数据表中引用的最小电压45mV低5mV。 感应线 不是100 % 开尔文技术连接的,而是足够接近。 通过测量TPS2491引脚9和引脚10之间的差值以获得40mV的跳闸点,可以有效地消除这种接近开尔文的连接误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    您的负载 在本质上是动态的吗?  这会导致Rshunt的LDI/dt起作用,并可能提前触发OCP。  

    很少观察到:-

    1. Rsunt需要Kevlin感应。
    2. 设计的SOA边界是不够的。 我们可以通过降低功率限制和计时器上限来改进它。 请参阅随附的设计表
    3. 将R39减至100欧姆

    是否所有板和设备都发生早期OCP触发?

    e2e.ti.com/.../7230.TPS2491_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_B_5F00_Filled.xlsx</s>2491

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh,

    它不是动态负载,因为它会随意变化,而是恒定电流接收器负载,也称为活动负载或电子负载。 (使用了BK Precision型号8500)。 此外,我手边还有27欧姆,24欧姆和560欧姆的铝外壳电阻器,以排除电子负载可能产生的任何意外影响。 (560欧姆与24欧姆并联使用,使我获得23欧姆的有效电阻)。 单独使用24欧姆,电路未跳闸。 将560欧姆作为附加负载添加到24欧姆负载,电路跳闸。 根据安培表和计算,负载电流为521毫安。 根据数据表计算和基于Excel的设计计算器,最差的跳闸应在590mA左右发生,而不是在510mA和520mA之间。

    我认为并同意您的开尔文传感是实现最准确传感的最佳实践方法,如果PCB重新布局,则可以将其整合, 但我仍然坚持认为,这不是电路中的根本原因,因为我在之前的回复中提到,我使用DVM测量了TPS2491引脚本身引脚9和引脚10之间的电位差,以将非理想感应因素计入"图片"中。 I测量40.2mV,而电流为510mA (仅比过流触发器稍小),由于电流感应周围的所有不精确度(包括非完美的开尔文连接),导致有效感应电阻为788欧姆。 这相当于5 % 错误。 我的电路会使20 % 过早跳闸,由于20 % 比5 % 高4倍,因此,由于其他一些错误,这会很好地推断出过流跳闸。

    我确实注意到SOA边距是由Excel设计计算器标记的, 但在我看来,在这种情况和条件下,这并不是导致过早过电流触发的原因,因为电路在启动后也会跳闸,即在启动后很长一段时间内,将额外的560欧姆负载添加到已存在的电路24欧姆负载中。 FET中没有电涌,因为在此步骤中,Vsense (电感)比Vout (电压输出)高10mV以下。 "恒定功率引擎"主要由每个数据表的理论50mV限值控制,这意味着只有过流可以触发定时器,而不是功率限制器。 我认为,通过在TPS2491中采用“恒定功率引擎”的50mV (45-55mV)裁剪,Excel设计计算器可以得到改进。 即在功率限值触发故障计时器之前触发过流的情况。

    我已禁用我的受控di/dt电路(我完全移除了R39),但这也无法解决过早过电流触发问题。 我将在下一次机会尝试您建议的100欧姆电阻。

    大约5年前,我在原型上测试了OCP (批量大小为10个单位),OCP在650mA时触发,非常接近标称预期值。 不幸的是,我们的生产部门现在只给了我2个单位来调查过早的OCP触发器,因此这方面的统计数据不是太好,但我相信整个批次都失败了。 在生产过程中,作为我的"去/不去"阈值通过的前几批被设置为550mA。 经验证,VPROG仍处于3.45V的电压下。

    此外,我注意到Excel设计计算器在IFET - ILOAD利润上有25 % 利润。 数据表中没有提到这一点,这是从哪里产生的? 我的解释是OCP比较器的50mV阈值可以有25 % 容差,数据表推断10 % (即45mV到55mV)。 请您再说明一下。

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    感谢您提供详细信息和其他背景信息。 根据您的描述,我了解OCP早期触发的问题仅适用于这一新的生产批次,其中电路板,测试条件和测试设置与之前相同。  

    请您分享测试波形以得出结论...之后,我们可以让设备在我们的最后进行检查。同时,您能否分享这些设备的批号详细信息。

    10 % 余量 足够好,但设计计算器考虑额外的15 % 来考虑 负载的变化(例如电容负载容差等)

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh,

    由于手动增加和测量负载电流的过程,在手动绘制的波形下方。

    批号代码为8C。

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    请在 https://www.ti.com/productreturns/docs/createReturn.tsp上提交用于故障分析的商品

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    提交商品后,我们的质量团队将执行测试,并与我们合作以找到根本原因。

    我现在正在关闭线程。

    此致,

    Rakesh