主题中讨论的其他部件: AM3517, AM3505, OMAP-L137,
您好,
我正在使用TPS6.591万A3A1,努力启用输出。 接通电源后,VRTC上的电压为1.8V,但其它输出导轨将无法打开。 我认为它被配置为在接通电源时启动,这就是我的预期工作方式。
配置如下:
BOOT0 = GND
Boot1 = VRTC
PWRHOLD =通过10K电阻器拉至VRTC。 (尝试将其拉低并保持浮动状态)
PWRON =通过10K电阻器拉至VRTC。 (尝试将其拉低并保持浮动状态)
睡眠= 接地
备用=+5V输入电压(尝试浮动)
示意图随附。
请注意:
- VDDIO (引脚12)上的3.3V输入源由VAUX33 (引脚4)输出启用。
- R16未填充
- TP1-TP11未连接(浮动)
- 由于未使用VDD3,我根据原理图检查清单尝试接地引脚31,SW3。
- VDIG1,VDIG2,Vaux,VAUX33,VDAC18, VRTC (未显示)
- 我正在空载测试。
谢谢你。