This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.591万:TPS6.591万A3A1输出将无法打开

Guru**** 2579945 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3517, AM3505, OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091067/tps65910-tps65910a3a1-output-will-not-turn-on

部件号:TPS6.591万
主题中讨论的其他部件: AM3517AM3505OMAP-L137

您好,

我正在使用TPS6.591万A3A1,努力启用输出。 接通电源后,VRTC上的电压为1.8V,但其它输出导轨将无法打开。 我认为它被配置为在接通电源时启动,这就是我的预期工作方式。

配置如下:

BOOT0 = GND

Boot1 = VRTC

PWRHOLD =通过10K电阻器拉至VRTC。  (尝试将其拉低并保持浮动状态)

PWRON =通过10K电阻器拉至VRTC。 (尝试将其拉低并保持浮动状态)

睡眠= 接地

备用=+5V输入电压(尝试浮动)

 

示意图随附。

请注意:

  • VDDIO (引脚12)上的3.3V输入源由VAUX33 (引脚4)输出启用。
  • R16未填充
  • TP1-TP11未连接(浮动)
  • 由于未使用VDD3,我根据原理图检查清单尝试接地引脚31,SW3。
  • VDIG1,VDIG2,Vaux,VAUX33,VDAC18, VRTC (未显示)
  • 我正在空载测试。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     请将睡眠= 高;设备默认设置 SLEEPSIG_POL=0,这意味 着睡眠信号处于活动状态,低电平。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,您好!  

    感谢您的回复。 我已将睡眠连接到VRTC,但结果相同,未通电。 我用PWRON浮动进行了测试,但我可以看到它在内部被拉高。 我尝试了PWRHLD的两种状态,分别拉至VRTC和接地。  

    感谢您提出任何其他建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bradley
      有关详细信息,请参阅文档“用于AM335x处理器的TPS6.591万Ax用户指南”。

      似乎PWRON引脚需要一个下降边缘和上升边缘来打开设备电源。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,您好!

    感谢您的建议。 没有解决。

    我的设计基于TPS6.591万评估板,我可以在应用中使用该评估板。

    在评估板上,电源接通时输出打开。

    PWRON信号浮动(内部拉高)。

    睡眠信号的状态似乎无关紧要。

    PWRHLD信号启用和禁用输出。

     

    我正在使用的设备与评估板上的设备具有不同的P/N。 评估板上的TPS6.591万RSL 与TPS6.591万A1A3。

    我假设这两个设备是相同的,除了电压级别和启动顺序,当设置为EEPROM启动模式[1:0]时。

    似乎还有其他差异,但我无法找到它们的记录位置。 请告诉我在哪里可以找到这些信息吗?

      我没有在TPS6.591万x电源定序配置 文档中看到它。

    谢谢!  

    布拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brad,

     除了列出的差异之外,这些设备还具有电源开/关控制差异;与某些设备一样 ,它们由PWRHLD信号级别控制以启用和禁用输出。 我记得TPS6.591万A1A3已通过PWRON引脚下降和上升边缘编程为器件供电。  

     您有多少块主板与此问题有关? 设备是否可能已损坏?  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,您好!

    我在这个问题上取得了一些进展。

    我找到了这篇论坛帖子,它表明TPS6.591万A3A1RSL在低功耗模式下以VRTC启动,因此任何超过0.1mA的电流消耗都会使器件保持在无电源模式。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/87.4623万/tps65910-tps65910a3a1rsl-pmic-is-not-working-vref-0v</s>6.591万 6.591万

    我从VRTC导轨上卸下了所有上拉电阻器,并将PWRHLD拉高至输入电压。 我能够打开设备并看到良好的输出电压。 我还必须增加输入电容才能保持电容。

    当前设置为:

    BOOT0 =左侧

    Boot1 = L

    PWRON =浮点

    睡眠=浮动

    PWRHLD = H (VCC)

     

    现在的问题是它处于[0:0]引导模式。 我需要它处于[1:0](EEPROM)模式。 当我将boot1拉高到VRTC或外部电源(3.3V)时,它无法启动。 我正在使用100K电阻器,该电阻应低于0.1mA阈值。 我还尝试了1M电阻,但它仍处于[0:0]模式。  

    我试着压低PWRHLD和PWRON,但没有运气。  

    我不相信设备已损坏。 我在5个不同的主板上看到相同的结果。  

    谢谢你  

    布拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brad,

     非常感谢您告诉我进展的方法! 现在,我的问题是:你从哪里得到这些设备? 我想知道它们是否已正确编程,因为它们的EEPROM需要正确编程才能成功启动。   

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,您好!  

    这些是1月份从Mouser购买的。  日期代码为931 AD1E。  是否有方法验证EEPROM程序?  

    谢谢!  

    布拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brad,

     我将与我们的生产线核实,并在 得到答案后立即通知您。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brad,

     您是否可以尝试此引导模式:boot1 = 0,BOOT0 = 1并对照其"表8-3. 固定启动模式:01英寸。 如果00和01模式工作正常, 则将尽快调查EEPROM编程问题。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,您好!

    我尝试了您建议的引导模式:BOOT0 = H,boot1 = L,结果相同,没有输出。 VRTC = 1.8V,所有其它滑轨均已关闭,包括VREF。

    我使用了以前从未通电的新主板,以消除设备损坏的可能性。

    我确认它将在引导[0:0]模式下开机,然后安装一个从BOOT0到VRTC的上拉电阻(10K)。

    我还尝试了:

    • 接通电源后,将PWRHLD从低转换为高(VCC)。
    • 接通电源后,暂时将PWRON拉低。
    • 休眠引脚已断开(内部PD)
    • 睡眠针脚拉高至VRTC,带10K电阻器。

     

    感谢你的帮助。

    布拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brad,

     我现在得到了答案。 带有PN“TPS6.591万A3A1”的器件仅针对TI AM3517 和AM3505处理器进行了编程;它们无法在其他2种模式下工作。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,您好!  

    感谢您的帮助。 您的解释与我所看到的相符,但无助于我的情况。 您能否指出这是在哪里记录的? 邮件中的表并不真正显示它仅在[0:0]模式下工作。  

    谢谢!  

    布拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,您好!  

    我在这里错过了一些东西。 文档 《TPS6.591万Ax AM335x*处理器用户指南  》多次提到在EEPROM模式下使用TPS6.591万A3A1和AM335x*处理器。 请您解释一下。  

    谢谢!  

    布拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brad,

     我的坏人! 几个月前,我被分配到这台设备;您要处理的是第一个问题。 我明天将在现场工作;我将尝试查找EVM进行一些测试,然后在我找到原因时向您更新。  

    谢谢!

    Phil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Phil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brad,

     PFA;它们是EVM原理图,用户指南和EVM中的图片,我找到并用于以下测试:

    1. EVM具有DUT PN TPS6.591万A1RSL,它与电路板上的PN相同。
    2. VIN工作范围为3V至5V。  
    3. EVM可在3种模式下正常启动:boot1:0=00; boot1:0=01和boot1:0=10; boot1:0=11中无输出。
    4. 只有PWRHOLD=1是必需的;所有其它输入:PWRON;SLEEP;EN1和EN2无关紧要。

     请您检查以下内容:

    1. 根据 EVM原理图设置使用您的主板进行的所有其他设置。
    2. 仅供参考;TPS6.591万A1RSL与您使用的设备(TPS6.591万A3A1)不同。 TPS6.591万A1RSL与OMAP-L137/138和TMS320C674x系列处理器兼容,使用EEPROM config boot1boot0=10 (OMAPL-137/138和TMS320C674x系列处理器的用户指南:随附SWCU071A)。

     如果您还有其他问题,请告诉我。  

    e2e.ti.com/.../TPS6.591万-User-Guide-for-OMAPL137_2C00_-OMAPL138-and-C674x_5F00_swcu071a.pdfe2e.ti.com/.../TPS65910-EVM-User_2700_s-Guide-_2800_Rev.-F_29005F00_swcu065f.pdf</s>6.591万 270028002.9005万

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,您好!

    我能够在EEPROM模式下打开设备。 结果是我的设计中缺少了一个外部晶体。 我本来打算使用内部RC振荡器,因为我不关心设备的RTC功能。

    我注意到数据表指示引导模式boot[1:0]=0,1将DEVCTRL_REG寄存器设置为外部时钟源。 我安装了一个晶体,并且能够使用boot[1:0]=0,1模式。 然后,我尝试了boot[1:0]=1,0 (EEPROM模式),发现它已打开。

    这里有一些文档问题。 在《TPS6.591万AxAM335x处理器用户指南 》文档中,TPS6.591万A3A1器件的EEPROM设置与表2:TPS6.591万Ax的EEPROM配置中所示设置不匹配,即使列出了TPS6.591万A3A1器件。 一些电压轨(如VDD1,VDD2和VIO)与记录的电压值不匹配。 DEVCTRL_REG寄存器设置为外部时钟源,而不是在此表中注明的RC。 此表与我观察到的评估板匹配,这就是为什么我没有填充外部晶体,但它与TPS6.591万A3A1器件不匹配。 我尚未检查排序是否匹配。

    我认为这解决了我的问题。 非常感谢您的帮助。  

    谢谢!   

    布拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brad,

     非常感谢  您解决问题,非常感谢您在 此处指出文档问题。

     请列出您发现的不匹   配项,如果您发现不匹配项,请将其排序;因此,我将在稍后验证这些不匹配项并与文档建立连接。  

    非常感谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,您好!

    很抱歉,在此问题上未能及时回复您。

    最初 ,我以为我使用的是TPS6.591万A3A1。 我仔细检查了这一点,发现我实际上有TPS6.591万A1RSL。 这与我的器件和您测试的EVM板上的标记相对应。

    我观察到开机顺序为:

    插槽1:VDIG1 @ 1.8V

    插槽2:VDD1 @ 1.2V

    插槽3:VDD2 @ 1.2V

    插槽4:VDIG2 @ 1.2V;VIO @ 1.8V

    插槽5:VAUX33 @ 3.3V;VPLL @ 3.3V;VMMC @ 3.3V

    插槽6:VAUX2 @ 3.3V;VAUX1 @ 1.8V

    插槽7:VDAC @ 1.8V

     

    这些电压大多与您提供的“用于OMAP3系列处理器的TPS6.591万用户指南”文档相对应,但存在差异,尤其是计时方面。 但是,本文档中没有任何地方专门引用TPS6.591万A1器件。 我认为本文档所指的是TPS6.591万器件,而不是TPS6.591万A1

    我的解释是,当文档引用TPS6.591万Ax ,包括TPS6.591万A1,特别是 《TPS6.591万Ax AM335x处理器用户指南》(修订版 f) 文件。  这就是我的设计所基于的。  

    我想知道在哪里可以找到有关TPS6.591万A1器件的准确文档。

    谢谢!  

    布拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brad,

     非常感谢您提供的信息! 你说得对! 我们需要有关TPS6.591万A1器件的准确文档。  

     我认为本 用户指南 应该是最接近TPS6.591万通用数据表中的表格(屏幕截图如下)的版本;尽管仍可以看到一些不匹配的内容。  

        

    请随时更新您找到的内容,以便我们可以在以后为其他用户修订文档。  

      

    非常感谢!

    Phil