This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.152万-Q1:使用VSSA作为低侧,VSSB作为高侧

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096590/ucc21520-q1-usage-for-vssa-as-low-side-and-vssb-as-high-side

部件号:UCC2.152万-Q1

您好,

让我确认一下UCC2.152万-Q1的VSSA和VSSB。

如果将VSSA用于低侧,而将VSSB用于高侧,是否存在噪音问题?

我们将在设备周围正确设计车尾箱束带。

此致,

Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kasuya-san,

    由于两个通道通过功能隔离来分隔,我们的双通道隔离栅极驱动器可以配置为两个低侧驱动器,两个高侧驱动器或半桥驱动器。 因此,每个通道都可以用作高侧或低侧。

    如果我正确理解了您的问题,请将此主题标记为“已解决”。 否则,请随时在此处询问后续情况。

    最佳,

    Olivia Brandel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的及时响应。

    如果  在使用VSSA (低侧)和VSSB (高侧)时出现问题,我不明白您的观点。

    请予以澄清。

     

    此致,

    Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kasuya-san,

    很抱歉,我的最初解释不清楚。 我的团队成员似乎在 电子邮件对话中回答了这个问题。 因此,如果有任何后续跟进,让我们通过电子邮件继续讨论。 谢谢!

    最佳,

    Olivia Brandel