This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6.2568万A:软件输出故障

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090780/tlv62568a-sw-output-failures

部件号:TLV6.2568万A

我们目前正在经历一个小水平的微降,设备使用TLV6.2568万ADRL作为3.3V 1.0A开关稳压器。

器件输入为5V,由TI LM2678S-5.0 供电。

我们的原理图设计基于数据表和Web Bench:

出现故障时,我们发现设备的SW输出对地短路。
更换设备可解决问题。
我们无法在更远的下游找到任何由3.3V输出供电的设备的问题。




我怀疑Vin引脚可能出现过电压事件,但可能会损坏两个输出设备,而不仅仅是低侧FET。
为了探索这一点,我尝试在4个样本(2个良好,2个坏)的输出阶段正向和反向偏置主体二极管:


我的测量结果似乎表明,不良样品的高侧FET主体二极管完好无损(阻断反向电压),但它们的正向电压显然不同。

对于这些设备可能发生的情况,是否还有其他建议? ESD bogeyman是一种可能性,但我正在尝试思考其他什么方法可以通过实验排除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

    感谢您的咨询。

    如果我的理解正确, LM2678S-5.0 为TLV6.2568万ADRL提供5.0V电源,并且您的主板中只有TLV出现故障。 为更好地理解此问题,请提供以下项目。  

    1.您的主板上的TLV6.2568万A是否存在任何规格测试条件(例如启动,断电,稳态等)?

    2.您能否分享包含系统负载电路的示意图?

    3.印刷电路板布局

    4.TLV6.2568万A波形(输入电压,输出电压,SW引脚)

    如果某些项目是机密的,您可以通过私人消息共享。

     

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Excel:

    我将通过私人消息向您发送一些其他信息。 简而言之,当在板级测试时,这些设备确实通过了我们的终端ICT流程,通过了测试,然后在最终设备中安装失败。 它们可能在我们的固定装置中受到损坏,在处理时通过ESD损坏,或者终端设备中出现一些异常。 但是,一旦更换损坏的主板,整个设备将按预期工作。

    我会私下向您发送一些附加信息,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    我接受了您的朋友请求,因此您现在可以发送私人消息。

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    当我们通过私人消息讨论此主题时,我将关闭此线程。

    谢谢你。

    此致,

    Excel