This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:奇怪的重置行为

Guru**** 2815085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096613/tps3851-strange-reset-behavior

部件号:TPS3851

你(们)好  

我们使用的TPS3851连接为:

在启动过程中,当复位被禁用时,以及 当我们在释放复位时停止踢脚时,这不一致:
下图显示了脚踏开关关闭时的重置脉冲:

我本以为在~13毫秒内会有一个很好的高脉冲

开机重置看起来相同(不同之处在于它在末尾保持较高)

怎么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意到我没有在RESET/WDO引脚中添加PU电阻。MCU附近有一个10k电阻器,带有100nF电容器接地。
    如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    很高兴回答您的问题。 WDI_DISABLE输入提供哪种信号? 您为什么同时使用CWD引脚的上拉和可调节配置?  

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉,未能提及。 电阻器未安装,这是可 安装电阻器而不是电容器的备用组件,因此请忽略R7。

    WDI_DISABLE来自MCU,我测量到 ,在释放RESET时,它很高(实际上始终很高,就在测试软件中,我们可以 命令禁用看门狗)。

    更新:

    “问题”是MCU。 在引导过程中(重置后),引脚默认配置为输出,并驱动RESET_n LOW ...

    我已剪切迹线,重置现在按预期运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    感谢您的更新。 请询问您是否还有其他问题。

    杰西