规格,
输入= 12伏
输出= 5V 10A
请看一下图片。

通道1:5V输出,通道2:12V输入
请告诉我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
规格,
输入= 12伏
输出= 5V 10A
请看一下图片。

通道1:5V输出,通道2:12V输入
请告诉我。
额外增加SS电容,增加软启动时间并降低浪涌电流。 最好使用22nF
请参阅数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps5.6221万.pdf的首页 ,了解如何与使能引脚连接
不建议将软启动引脚直接连接到其他软启动引脚,
有关使能销的功能,请参阅7.3 3部分。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps5.6221万.pdf#page=11
一个变频器的操作将干扰另一个变频器的操作
感谢您的建议。
根据您的建议,我剪切三个5V输出的EN/SS轨迹并将其分离。 0.3uF应用于每个IC的EN/SS引脚。
它们的形状略有不同。 我可以使用0.47uF来确保。

<5V-1> <5V-2> <5V-3>
[通道1:5V输出,通道2:12V输入]
两个问题是1)我需要这种电容吗?
2)此功能与负载电流有关?
我尝试了22nF的EN/SS,但显示过冲和故障-不好。
能否建议我使用我的照片?
此致,
月亮
理想情况下,您需要等待输入电压达到12伏稳态,然后才能启用转换器。 当输入电压升高时,一旦 输入电压高于UVLO且设备正在消耗电流,导致输入电压下降,并且设备停止开启2和3,则会开始切换,请在启动期间查看SW节点 (将Vout和VIN放在相同的电压/刻度上,这样就更容易看到发生的情况)。 输入电压过低时,电流消耗更大。 如果设备启动时输入电压为12V,则电流消耗将远远低于5V启动。
起动不应导致输入电压下降太多。 另一个选项是增加软启动时间的使用(220nF将软启动时间增加到每段10ms),以最小化浪涌电流抑制输入电压下降,转换器会错开启动时间。 输入电压和电流能力的来源是什么,也许12伏电压需要一个大容量电容器来帮助启动。