This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.6121万:关于TPS5.6121万上启动时的短时脉冲波形干扰和过冲

Guru**** 1728770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096517/tps56121-regarding-the-glitch-and-overshoot-on-start-up-on-tps56121

部件号:TPS5.6121万

规格,

输入= 12伏

输出= 5V 10A

请看一下图片。

通道1:5V输出,通道2:12V输入

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享一个原理图?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN/SS引脚上的电容器= 2.2nF。

    当我输入22nF时,输出消失了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在SS上使用22nF时,我估计软启动应该为1.3毫秒,我相信您已经发现使用2.2nF时速度要快得多。  

    根据斜坡速率,我想知道组件是否已连接。 但您发现该值为2.2nF,

    因此,软启动将是0.1毫秒,这是快速的。    

    如果您需要其他帮助,只需发布即可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么您是否要在EM/SS引脚上添加更多电容器?

    很抱歉我忘记了一件事-三个5V TPS5.6121万共享此EN/SS信号。  

    是否与过冲有关?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    额外增加SS电容,增加软启动时间并降低浪涌电流。   最好使用22nF

    请参阅数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps5.6221万.pdf的首页 ,了解如何与使能引脚连接

    不建议将软启动引脚直接连接到其他软启动引脚,  

    有关使能销的功能,请参阅7.3 3部分。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps5.6221万.pdf#page=11

    一个变频器的操作将干扰另一个变频器的操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    根据您的建议,我剪切三个5V输出的EN/SS轨迹并将其分离。 0.3uF应用于每个IC的EN/SS引脚。  

    它们的形状略有不同。 我可以使用0.47uF来确保。

          

                       <5V-1>                                     <5V-2>                                      <5V-3>     

    [通道1:5V输出,通道2:12V输入]

    两个问题是1)我需要这种电容吗?

                   2)此功能与负载电流有关?

    我尝试了22nF的EN/SS,但显示过冲和故障-不好。

    能否建议我使用我的照片?

    此致,

    月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理想情况下,您需要等待输入电压达到12伏稳态,然后才能启用转换器。   当输入电压升高时,一旦 输入电压高于UVLO且设备正在消耗电流,导致输入电压下降,并且设备停止开启2和3,则会开始切换,请在启动期间查看SW节点 (将Vout和VIN放在相同的电压/刻度上,这样就更容易看到发生的情况)。    输入电压过低时,电流消耗更大。   如果设备启动时输入电压为12V,则电流消耗将远远低于5V启动。  

    起动不应导致输入电压下降太多。    另一个选项是增加软启动时间的使用(220nF将软启动时间增加到每段10ms),以最小化浪涌电流抑制输入电压下降,转换器会错开启动时间。    输入电压和电流能力的来源是什么,也许12伏电压需要一个大容量电容器来帮助启动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将TPS5.6121万用于两路3.3V输出和一路1.5V相同12V DCBus输出。 它们的上升幅度很高,没有过冲和故障。  

    1.5V具有开放式EN/SS,其中一个3.3V也具有开放式EN/SS。

    非常感谢您的友好建议。