This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.6952万:使用低侧FET:充电FET驱动器元件额定值

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096226/bq76952-using-low-side-fets-charge-fet-driver-component-ratings

部件号:BQ7.6952万

您好,

我指的是“使用低侧FET ”应用说明(图2-4),我有一些如下所示的疑问:  

  1. Q3,D1和D3的当前额定值应该是多少? 我正在使用" LM5111-1M/NOPB"栅极驱动器,其电流源容量为3A。
  2. 这些部件的额定电压应该是多少? 根据16芯配置,额定值是否应大于67.7VDC?
  3. 16芯中第4季度配置的V和I额定值是多少?

请告诉我。

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex,

    我们正在努力回答您的问题,并将在明天结束前回复。

    谢谢!
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb,

    谢谢,我们将等待您的回复!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb,

    还有一个问题,我可以使用P通道MOSFET而不是晶体管Q4吗?

    根据我的研究,我选择了附件图片中所示的组件。  

    Q36和Q40是P通道MOSFET,其额定电压为VdS =-20V,ID =-2A。 二极管具有快速恢复功能,1A额定电流。

    请告诉我您对同一问题的意见。

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex,  

    是的,这些值对于二极管应该是合适的,您可以参考"使用低侧FET "文档中的图5-9进行确认。 我建议您的MOSFET的额定值为VDS =-40V。 这就是我们设计的评级。

    可以将P通道MOSFET用作Q4。 图2-4中对此作了说明。

    谢谢!
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb,

    请问为什么要使用VdS =-40V的MOSFET?

    栅极驱动器在输出处提供的电压不超过12V,因此我想使用VDS =-20V的MOSFET。  

    请告诉我。

    此致,
    伊山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex,

    这就是 我们在设计中使用的MOSFET的VDS值。 但是,VDS =-20时,您应该可以正常工作。

    谢谢!
    Caleb