主题 :TPS2121中讨论的其他部件
大家好,
我们使用TPS2124YFPR为我们的器件提供来自降压转换器本身的5V电压(从12V汽车电池电源到5V)或来自USB 5V电源的电压。
电源之间的切换工作正常,但如果两个电源同时供电,然后关闭12V汽车电源,则设备将重置。
如所附示波器图像所示,TPS2124的VOUT 在大约100ms的时间内降至3.3V。 4.0V重置监视器重置整个系统。
请在下面找到示意图。
我们在VCOMP模式下使用TPS2124。 来自降压转换器的5V具有优先权,因为它可以提供比5V USB电源(700mA)更高的电流(2A)
5V_Buck =来自汽车蓄电池12V–>5V转换器
5Vd_USB3 = 5V USB电源
随附scope_2.png中的测量值。
CH1 (黄色)= 5V_Buck
CH2 (绿色)= 5VD_USB3
CH3 (蓝色)= 5VD
我们预计在X1光标之前不久,输出将切换到VIN_B,但这似乎在光标X2-
原因可能是VIN_B上的滞后/Prio? 那么在VIN_B上使用5V_Buck和在VIN_A上使用5V_USB是否更好?
谢谢!
Alen