This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2124:意外行为

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2124, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096366/tps2124-unexpected-behavior

部件号:TPS2124.
主题 :TPS2121中讨论的其他部件

大家好,

我们使用TPS2124YFPR为我们的器件提供来自降压转换器本身的5V电压(从12V汽车电池电源到5V)或来自USB 5V电源的电压。

电源之间的切换工作正常,但如果两个电源同时供电,然后关闭12V汽车电源,则设备将重置。

如所附示波器图像所示,TPS2124的VOUT 在大约100ms的时间内降至3.3V。 4.0V重置监视器重置整个系统。

请在下面找到示意图。

我们在VCOMP模式下使用TPS2124。 来自降压转换器的5V具有优先权,因为它可以提供比5V USB电源(700mA)更高的电流(2A)

5V_Buck =来自汽车蓄电池12V–>5V转换器

5Vd_USB3 = 5V USB电源

随附scope_2.png中的测量值。

CH1 (黄色)= 5V_Buck

CH2 (绿色)= 5VD_USB3

CH3 (蓝色)= 5VD

我们预计在X1光标之前不久,输出将切换到VIN_B,但这似乎在光标X2-

原因可能是VIN_B上的滞后/Prio? 那么在VIN_B上使用5V_Buck和在VIN_A上使用5V_USB是否更好?

谢谢!

Alen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alen:

    在vcomp模式下操作时,PR1必须低于1.06V,因此通常仅接地。 在原理图中,它低于1.06V;但是,PR1上有一个电阻分压器,将其设置为270mV,这是不必要的。 在vcomp模式下,如果IN1≈in2,设备将优先考虑in2而不是in1。 下面的应用示例和数据表的9.3 部分中的应用示例:

    此设备的切换时间为100US。 在此期间,输出可能会下降,但应使用输出电容保持。 根据符合规格的示波器镜头,切换时间似乎为~68uS。 如果这种切换定时不够快,您可以使用TPS2121,它提供快速切换~5US。  

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kalin,

    非常感谢您的回答。

    我们使用PR1是因为只要应用了5V_Buck电压(>4.5V),设备就不应切换到5V_USB。

    只要5V_Buck高于 4.5V,它就始终具有优先级。

    您提到"在您的原理图中,它低于1.06V;但是,PR1上有一个电阻分压器,将其设置为270mV是不必要的"-为什么在本原理图中它是270mV? 如果5V_BUCK = 4.45V,那么电阻分压器R638 R639 R640 PR1是1.06V,如果我没有错的话? 在4.45V的情况下,优先级的限制应该是多少?

    此致,

    Alen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alen:

    抱歉-我不确定是如何操作的,但我错过了PR1的OV引脚的电阻和连接。 您回答正确。  

    此致,

    Kalin Burnside