您好,先生:
请参阅我们的示意 图和详细测试报告,如下所示。
我们有一些IC输出电压异常。
请您为我们提供一些建议,并告诉我们如何使其正常运行?
或者查看我们的原理图是否有问题?
非常感谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,先生:
请参阅我们的示意 图和详细测试报告,如下所示。
我们有一些IC输出电压异常。
请您为我们提供一些建议,并告诉我们如何使其正常运行?
或者查看我们的原理图是否有问题?
非常感谢。

您好,Shuai:
请参阅我们的反馈,如下所示。
1.是的,这是随机的,一些IC是好的,一些IC是坏的。
2.负载约为30mA~200mA,室温条件下,无任何风险测试条件,只需表面安装背面并检查电源导轨。
3.我们测试EVM上的异常IC并使用正常IC进行仔细检查,我们发现SW存在异常情况。
请参阅随附的PPT文件,我们测量了一些波形和捕获布局,供您参考。
良好IC在轻负载时具有PFM切换,但在轻负载时没有PFM切换。
无论负载较轻或较重,差IC占空比与良好IC不同。
期待您的反馈,如有任何建议,请告知我。
非常感谢。