This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56.32万:VO不符合我们的设置电压

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092979/tps563200-vo-is-not-meet-our-setup-voltage

部件号:TPS56.32万

您好,先生:

请参阅我们的示意 图和详细测试报告,如下所示。

我们有一些IC输出电压异常。

请您为我们提供一些建议,并告诉我们如何使其正常运行?

或者查看我们的原理图是否有问题?

非常感谢。

e2e.ti.com/.../3175.For-E2E.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Su!

    您测量的异常输出电压的值或波形是多少?

    输入电压是多少?

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shuai:

    请参阅随附的Excel文件,其中显示了内部的波形(在测试报告表中)。

    VIN电压为12伏。

    如果您需要测量其他波形,请告知我们。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Statham!

    有些设备似乎正常,有些设备 异常。 “正常”和“异常”之间是否有一些区别? 异常现象是否随机发生?

    能否请您说明操作条件,例如负载电流和负载特性,以及操作温度? 关于异常设备,在发现输出异常之前,是否在某些高风险条件下对其进行了测试?

    还提供布局。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shuai:

    请参阅我们的反馈,如下所示。

    1.是的,这是随机的,一些IC是好的,一些IC是坏的。

    2.负载约为30mA~200mA,室温条件下,无任何风险测试条件,只需表面安装背面并检查电源导轨。

    3.我们测试EVM上的异常IC并使用正常IC进行仔细检查,我们发现SW存在异常情况。

    请参阅随附的PPT文件,我们测量了一些波形和捕获布局,供您参考。

    良好IC在轻负载时具有PFM切换,但在轻负载时没有PFM切换。

    无论负载较轻或较重,差IC占空比与良好IC不同。

    期待您的反馈,如有任何建议,请告知我。

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../TPS56.32万.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我想确认您是否使用了错误的设备,如FCCM设备。

    1.异常装置是否仍为CCM,处于空载状态?

    2.请您测量VFB电压吗?

    3.我也会 根据你的操作条件,在我这边做一些测试。

    Shuai