主题:LM5025中讨论的其他部件,
您好,TI:
我有一些PCB原型。 大多数人工作几分钟/小时都正常,但最终会出现故障。 在它们分解后,可以在输出A和输出B信号上看到此行为:
使用N-ch主FET和P-ch重置FET。 使用16k9电阻器将时间设置为GND。
有人能告诉我原因是什么吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
以下是您参考的相同 参考。
计算器 https://www.ti.com/lit/zip/sluc655
https://www.ti.com/tool/PMP4468
https://www.ti.com/tool/PMP4428
您知道哪个部件损坏了吗? 尝试 使用热像仪查找最高温度区域。
您好,Teun,
转发器的变压器名称应如下所示。
模拟在下一页中。
这是使用的变压器。 我觉得应该可以。 主板在6V的电压下工作正常。 具有较高电压下的辅助端FET。
将R39提高到+/-45k以获得12伏电压。 这种情况持续了大约2分钟,董事会又死了。
您好Teng,
你是对的。 变压器输出反向。 我换了它们,但这似乎没有什么效果。
我已将钳电容器降低到47nF,并将输出电压提高到12V。 它现在看起来稳定,但仅在低输出功率下。 我的最大功率为+/-40W
这是 +/-30W时的CS1 (变压器上的50V输入)
这是在+/-35W下的CS1。 (变压器上的50V输入)
增加变压器上的输入电压会使输出电流略微升高。 但我也希望能够在36V电压下获得100W的功率。 我该如何改进?