This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025A:重叠期间快速切换门信号

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025, LM5025A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082706/lm5025a-fast-switching-gate-signal-during-overlap

部件号:LM5025A
主题:LM5025中讨论的其他部件,

您好,TI:

我有一些PCB原型。 大多数人工作几分钟/小时都正常,但最终会出现故障。 在它们分解后,可以在输出A和输出B信号上看到此行为:

使用N-ch主FET和P-ch重置FET。  使用16k9电阻器将时间设置为GND。

有人能告诉我原因是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,能否分享该原理图? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    以下是您参考的相同 参考。

    www.ti.com/.../LM5025AEVAL

    计算器   https://www.ti.com/lit/zip/sluc655 

    https://www.ti.com/tool/PMP4468

    https://www.ti.com/tool/PMP4428

    您知道哪个部件损坏了吗?  尝试 使用热像仪查找最高温度区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用了计算器和评估参考。 我认为没有任何部件损坏。

    在热像仪上,LM5025A在当前示意图中会快速加热。 我已从VCC断开PVCC的连接,并为VCC提供了外部电源。 这解决了LM5025的加热问题。 使用外部提供的VCC,二级MOSFET可以快速加热,并且该板会发出可听见的噪音。

    我怀疑反馈循环中存在缺陷,但我很难找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在下图中,我建议R16更换10k Ω 并对PGND短路。  \

    请在 断开之前捕获波形CS1和PVCC,OUA,OUTB,以检查它们是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法在剩余样品分解之前获得其测量值。 几秒钟后发生。

    在最后一种情况下,"主FET"和两种"二次FET "在断开后从漏极短路到源极。 转换器在故障前也输出5V电压,而我是根据12V输出计算它们的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teun,

    1,您是否遵循了我上次的建议,更改了R16?

    2,请检查正向转换器变压器的连接方法,包括示意图中的PVCC。 这似乎是 您的设计中的错误。

    如果仍然无法解决您的问题,我建议下载模拟模型/参考以进行模拟。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试图改变R16。 这似乎没有什么效果。

    连接方法中的错误究竟是什么意思? 在哪里可以找到此仿真模型?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teun,

     转发器的变压器名称应如下所示。

    模拟在下一页中。

    https://www.ti.com/product/LM5025#design-development

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Teng,

    我更换了次级端FET以获得更高电压。 感觉60V被低估了 现在我有以下信号。

    以上:启动时CH1变压器输入,启动时CH2变压器输出。

    以上:启动时的VCC

    上图:CS1

    上图:CS2

    上图:CH1 OUA,CH2 OUTB

    以上:正常条件下的LM5025A温度

    以上:LM5025A温度,VCC外部温度为10V。

    所有这些都是在空载条件下测量的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teun,

    感谢您的更新。  

    那么,您现在是否解决了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于电压较高的FET,因此尚未出现故障。 但仍需将其设置为12V输出。 目前,它只能给我+/-6V的电压。

    设置输出电压的主要因素是什么? 它是由前进设置还是由误差信号放大器控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teun,

    正如我刚才所说,变频器似乎不适合前向变频器,你可否仔细检查一下?

     R29和R39的值?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.coilcraft.com/en-us/products/transformers/power-transformers/power-over-ethernet/poe120pl/poe120pl-12 l

    这是使用的变压器。 我觉得应该可以。 主板在6V的电压下工作正常。 具有较高电压下的辅助端FET。

    将R39提高到+/-45k以获得12伏电压。 这种情况持续了大约2分钟,董事会又死了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teun,

    我仍然认为 变压器的连接不正确。 端子8和端子10应交换位置。

    您能否再次比较您的原理图和参考?   

    此外,如果您想要获得12 V输出, 则应为(R29+R39)/R39 = 12 / 2.5。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Teng,

    你是对的。 变压器输出反向。 我换了它们,但这似乎没有什么效果。

    我已将钳电容器降低到47nF,并将输出电压提高到12V。 它现在看起来稳定,但仅在低输出功率下。 我的最大功率为+/-40W

     这是 +/-30W时的CS1 (变压器上的50V输入)

     这是在+/-35W下的CS1。 (变压器上的50V输入)

    增加变压器上的输入电压会使输出电流略微升高。 但我也希望能够在36V电压下获得100W的功率。 我该如何改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teun,

    电流受CBC保护的限制,  

    如果CS1超过0.5 V,输出将进入逐周期电流限制,

    如果CS2超过0.5 V,输出将被禁用,软启动将开始。

    因此,应减小电流感应电阻R18,R19或R38

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎记得LM5025A中的限值被提升至0.5V。

    我已经尝试更换电阻器。 我觉得奇怪的是,当输出电流增加时,CS1的下降边缘会改变。 我认为问题就在于此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teun,

    更正我的上一个回复,

    CBC电流限制线程为0.5V,它未在波形中碰撞CBC保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teun,

    由于这条线已经打开了两个多月,我将会被放弃。 我现在就把它关闭。

    如有任何疑问,请创建新主题或发送电子邮件至teng-feng@ti.com