主题中讨论的其他部件: TPS2.3523万, TPS2.3521万
先生/女士,
我们正在使用未经修改的TPS2.3521万EVM-001以及电源以实现合规性并进行了电涌测试。
电源入口连接器具有用于浪涌保护的TVS二极管AK15-066C-Y,指向数据表的链接如下。
我指的是第3节:描述,它说“200V绝对最大额定值使其更容易经受雷电浪涌测试(IEC6.1万-4-5")
浪涌测试-500V,+500V,-1KV,+1KV浪涌不影响板。
但是,-2kV浪涌测试导致圈出的二极管(D2)出现短路故障,在下面圈出。

请参阅文档SLVUB67第3页图1的图片。
拆下此短路二极管后,我们确认没有其他短路部件。
我知道这种二极管似乎是电感器L1的"续流"二极管。
下面是设置和结果的摘要。

以下是在发生故障时的喘振波形捕获:

我想知道是什么原因导致二极管D2短路?
我想知道L1和D2的确切用途是什么? L1是否可以替换为短路,D2是否可以替换为第二个TVS二极管?
谢谢!
Rajesh