This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.3521万EVM-001:使用TPS2.3521万EVM-001评估板进行浪涌测试,二极管D2出现故障

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096815/tps23521evm-001-surge-tests-with-tps23521evm-001-evaluation-board-failure-of-diode-d2

部件号:TPS2.3521万EVM-001
主题中讨论的其他部件: TPS2.3523万TPS2.3521万

先生/女士,

我们正在使用未经修改的TPS2.3521万EVM-001以及电源以实现合规性并进行了电涌测试。

电源入口连接器具有用于浪涌保护的TVS二极管AK15-066C-Y,指向数据表的链接如下。

https://www.littelfuse.com/media?resourcetype=datasheets&itemid=4.5126万c2f-2329-4cc0-accd-1466b7be46df&filename=littelfuse-tvs-diode-ak15-y-datasheet</s>2329 1466

我指的是第3节:描述,它说“200V绝对最大额定值使其更容易经受雷电浪涌测试(IEC6.1万-4-5")

浪涌测试-500V,+500V,-1KV,+1KV浪涌不影响板。

但是,-2kV浪涌测试导致圈出的二极管(D2)出现短路故障,在下面圈出。

 

 

请参阅文档SLVUB67第3页图1的图片。

拆下此短路二极管后,我们确认没有其他短路部件。

我知道这种二极管似乎是电感器L1的"续流"二极管。

下面是设置和结果的摘要。

 

以下是在发生故障时的喘振波形捕获:

 

我想知道是什么原因导致二极管D2短路?

我想知道L1和D2的确切用途是什么? L1是否可以替换为短路,D2是否可以替换为第二个TVS二极管?

谢谢!

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajesh:

    感谢您与我们联系。 我正在努力了解这个问题,并将在今天结束时回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajesh:

    电涌测试需要使用ORing和热插拔控制器。 建议在这种情况下使用TPS2.3523万。 如果没有ORing部件,TPS2.3521万无法单独通过浪涌测试。