This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:LP5569在1.5倍充油泵模式下不工作

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096010/lp5569-lp5569-not-working-in-charge-pump-1-5x-mode

部件号:LP5569

您好,TI团队:

        我正在使用LP5569处理一个闪烁和变暗LED的项目。 执行此操作时,我无法将lp5569设置 为1.5x充油泵模式,

        我可以使用自动模式充油泵,它工作正常,我没有使用任何LED发动机。

        以下是使用的顺序

        *写入0xFF到0x3F reg (重置reg)

        *将0x79写入0x2F reg (MiSC),即将充油泵设置为自动模式(使用内部时钟)

        *正在将0x40写入0x00 reg (config)  

        *正在写入0x00到0x07 reg (LED0_CONTROL)

        *正在将0xFF写入0x16 reg (LED0_PWM)

        这是正常工作的LED0正在打开。 但是,当我写入0x53,0x51或0x11或任何将充油泵置于1.5x模式的值时,然后在写入COCONFIG(0x00)后,将其写入0x40以启用该设备。 设备处于重置状态,即当我读回配置reg或任何其它reg时,它将返回reg的默认值。 我在启用(config reg)寄存器之前能够写入和读取它们。为什么会出现这种情况

         1.上述顺序是否正确使充油泵达到1.5倍模式

         2.为什么lp5569在1.5x模式下运行异常

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akshay,

     1.是的,正确。

     2.能否将CP_MODE=01设置为1x充电泵模式,切换配置reg,并读取测试运行的相应reg?

    此致,

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记告诉您它也在使用CP 1x模式。 仅CP 1.5x模式出现问题。

    我尝试在不同的CP模式下切换配置reg,然后将其设置为1.5x mode.it读取正常,但在0x00 reg中启用设备后出现问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akshay,

    因此,问题在于在仅1.5x CP模式下切换config reg后,所有已配置的寄存器数据均已丢失。 我将尝试在EVM板上再次出现此问题。 如果有额外的LP5569芯片可用,请在您的PCB上执行ABA交换测试。  

    此致,

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

           我们使用的是定制板,我尝试了三块板。 每块板板的 结果都是一样的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akshay,

    您是否会共享原理图文件,我将了解一下。

    此致,

    亚伦